工具/软件:Code Composer Studio
您好、TI 专家、
SoC:TDA2SA
SDK 版本: processor_sdk_vision_03_07_00_00 (Linux 安装程序包)
EVM 板:VAYU EVM XC5777X CPU 板
平台操作系统:Linux 系统
1.是否存在可在 OS (Linux/or windows)平台上构建"Vision SDK/项目"的 Code Composer Studio (CCS)项目 ?
2.用于调试(仿真)。 在 Windows 上安装 CCS、我们有可执行文件(在 Linux 系统上完成构建后)。 是否可以通过 JTAG (XDS 560 V2 STM)加载程序和调试?
3.对于 PROCESSOR_SDK_VISION_03_07_00_00 (Windows 安装程序包),它是否有设置和构建 VISION SDK 的参考指南?
B/R
Matt