This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:未安装 MSP430ware

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/912812/ccs-msp430ware-not-installing

主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

使用 Code Composer Studio 9.3、Windows 10操作系统。

当我使用 Resource Explorer 尝试安装 MSP430ware 时、它未安装。 我收到一条消息、即我可以使用任务菜单查看安装进度。  也没有显示的内容。

成功安装和调用 DriverLib 需要什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试安装最新版本(3.80.09.03)? 我能够使用 CCSv9.3中的 Resource Explorer 安装该版本

    [引用 user="Jan Hofland98"]。 我收到一条消息、即我可以使用任务菜单查看安装进度。  也没有显示的内容。

    请注意、要查看进度条、您需要按下 Filter:

    您在那里没有看到任何消息吗?

    如果无法从 Resource Explorer 安装、则可以从以下位置单独下载:

    https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430Ware/latest/index_FDS.html

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的回答。 只需耐心等待安装即可。  当我使用编译程序时

    #include  或#include "driverlib.h"

    找不到头文件。  如果我编译找到的一个示例文件、并且#include 语句与我的文件中的语句完全相同。要使用 driverlib、需要什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Jan Hofland98"]

    #include  或#include "driverlib.h"

    找不到头文件。  如果我编译找到的一个示例文件、并且#include 语句与我的文件中的语句完全相同。要使用 driverlib、需要什么?

    [/报价]

    确保 driverlib.h 的路径已添加到 工程编译属性的 include 搜索路径列表中。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  有道理。  不同之处在于、当我查看工程编译属性时、没有包含搜索路径的列表或添加路径的明显方法。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不得不卸载所有以前版本的 CCS 并安装 CCS 版本10。  这让我能够看到 include 路径、经过一些熏蒸后、我能够识别 driverlib.h。 请注意、版本9.3未显示使用的包含路径。  现在的问题是、在链接过程中未解决 msp430ware 中使用的函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Jan Hofland98"]注意到版本9.3未显示使用的包含路径。  [/报价]

    这应该在项目属性中可用。 下面是我的9.3安装的屏幕截图:

    [引用 user="Jan Hofland98"]现在的问题是,在链接过程中未解决 msp430ware 中使用的函数。

    是现在检查链接器选项。 确保定义符号的库包含在工程中

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白在链接器选项中包含什么库、甚至不知道如何转到添加库的位置。  目标是能够为 MSP430FR2xx 器件使用 driverlib。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、我将在 MSP 论坛上开始新的主题。 那里的专家可以帮助解决您的最新问题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  我将考虑添加包含文件路径的机制。  我还能够为链接器文件添加搜索路径、但由于对 driverlib 库中的例程的未解析引用、构建仍然失败。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Jan Hofland98"]我还能添加链接器文件的搜索路径,但生成仍然失败,对 driverlib 库中的例程的引用未解析。

    只拥有链接器/库搜索路径是不够的。 需要指定库本身。 无论如何、请在 MSP 论坛上提及缺失的参考资料、那里的专家将知道您遗漏的内容。

    Ki