This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
使用 Code Composer Studio 9.3、Windows 10操作系统。
当我使用 Resource Explorer 尝试安装 MSP430ware 时、它未安装。 我收到一条消息、即我可以使用任务菜单查看安装进度。 也没有显示的内容。
成功安装和调用 DriverLib 需要什么?
您好!
您是否尝试安装最新版本(3.80.09.03)? 我能够使用 CCSv9.3中的 Resource Explorer 安装该版本
[引用 user="Jan Hofland98"]。 我收到一条消息、即我可以使用任务菜单查看安装进度。 也没有显示的内容。
请注意、要查看进度条、您需要按下 Filter:
您在那里没有看到任何消息吗?
如果无法从 Resource Explorer 安装、则可以从以下位置单独下载:
https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430Ware/latest/index_FDS.html
谢谢
Ki
您好 Ki、
感谢您的回答。 只需耐心等待安装即可。 当我使用编译程序时
#include 或#include "driverlib.h"
找不到头文件。 如果我编译找到的一个示例文件、并且#include 语句与我的文件中的语句完全相同。要使用 driverlib、需要什么?
[引用用户="Jan Hofland98"]
#include 或#include "driverlib.h"
找不到头文件。 如果我编译找到的一个示例文件、并且#include 语句与我的文件中的语句完全相同。要使用 driverlib、需要什么?
[/报价]
确保 driverlib.h 的路径已添加到 工程编译属性的 include 搜索路径列表中。
谢谢
Ki
感谢您的回答。 有道理。 不同之处在于、当我查看工程编译属性时、没有包含搜索路径的列表或添加路径的明显方法。
此致、
1月
[引用 user="Jan Hofland98"]我还能添加链接器文件的搜索路径,但生成仍然失败,对 driverlib 库中的例程的引用未解析。
只拥有链接器/库搜索路径是不够的。 需要指定库本身。 无论如何、请在 MSP 论坛上提及缺失的参考资料、那里的专家将知道您遗漏的内容。
Ki