This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1312R1:当我从 CC1310迁移到 CC1312R1工程时、CCS 编译出现问题

Guru**** 2536520 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/950651/ccs-launchxl-cc1312r1-ccs-build-problem-when-i-migrate-from-cc1310-to-cc1312r1-project

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
Thread 中讨论的其他器件:CC1310SysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

我在过去用"CCS 10.0.00010"开发了一些 CC1310项目、效果很好。

我使用的 CC1310 SDK 是  simplelink_cc13x0_sdk_4_10_00_10。

现在、我想开发一个 CC1312R1项目、因此我安装了新的 SDK simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54。

然后、我使用相同的 CCS 导入 CCS 示例项目(例如 sensor_oad_offchip)。

进口不错。 但是、当我尝试编译工程时、CCS 会显示

"d:/ti/ccs1000/ccs/utils/sysconfig_1.4.0/sysconfig_cli.bat "-s "D:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_30_00_54/.metadata/product.json "-o "syscfg"--compiler ccs "../sensor.syscfg"
subdir_rules.mk:30:目标'build-1352339967'的配方失败
错误:SimpleLink cc13x2/26x2 SDK 4.30.00.54版至少需要 SysConfig 1.6.0版

我注意到、在安装 CC13x2 SDK 后、根目录下有一个新创建的目录"sysconfig_1.6.0"。

问题1. 如何指示 CCS 重新定位新的 SysConfig 目录?

(在我的情况下、它应该是 D:/ti/sysconfig_1.6.0。)

问题2. 如果我可以成功将 SysConfig 更改为1.6.0、它是否也适用于 CC1310项目?

谢谢你

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Adam Wu"]

    问题1. 如何指示 CCS 重新定位新 的 SysConfig 目录?

    (在我的情况下、它应该是 D:/ti/sysconfig_1.6.0。)

    [/报价]

    确保 CCS 已"发现"它。 您可以在工作区首选项中进行检查。 如果没有显示、请按"Refresh"按钮让 CCS 搜索要查找的新产品。

    发现后、您可以设置项目属性以在各种版本之间切换:

    [引用用户="Adam Wu"]Q2。 如果我 可以成功地将 SysConfig 更改为1.6.0、它是否也适用于 CC1310 项目?

    这可能取决于 SDK 版本。 最好查阅 SDK 文档、以查看是否需要特定版本的 SysConfig。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dear Ki、

    您解决了我的问题。

    非常感谢。

    此致、

    Adam