Other Parts Discussed in Thread: CC1310, SYSCONFIG
Thread 中讨论的其他器件:CC1310、 SysConfig
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的先生:
我在过去用"CCS 10.0.00010"开发了一些 CC1310项目、效果很好。
我使用的 CC1310 SDK 是 simplelink_cc13x0_sdk_4_10_00_10。
现在、我想开发一个 CC1312R1项目、因此我安装了新的 SDK simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54。
然后、我使用相同的 CCS 导入 CCS 示例项目(例如 sensor_oad_offchip)。
进口不错。 但是、当我尝试编译工程时、CCS 会显示
"d:/ti/ccs1000/ccs/utils/sysconfig_1.4.0/sysconfig_cli.bat "-s "D:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_30_00_54/.metadata/product.json "-o "syscfg"--compiler ccs "../sensor.syscfg"
subdir_rules.mk:30:目标'build-1352339967'的配方失败
错误:SimpleLink cc13x2/26x2 SDK 4.30.00.54版至少需要 SysConfig 1.6.0版。
我注意到、在安装 CC13x2 SDK 后、根目录下有一个新创建的目录"sysconfig_1.6.0"。
问题1. 如何指示 CCS 重新定位新的 SysConfig 目录?
(在我的情况下、它应该是 D:/ti/sysconfig_1.6.0。)
问题2. 如果我可以成功将 SysConfig 更改为1.6.0、它是否也适用于 CC1310项目?
谢谢你
Adam