This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 初始开箱即用演示不起作用+ UniFlash 问题

Guru**** 2995240 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352R1, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/942007/initial-out-of-box-demo-not-work-uniflash-problem

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在尝试让我的 LaunchXL-cc1352R1板运行时遇到几个问题。 我将在 Windows 7上运行的 CCS 10.1.0与所有适用的 Service Pack 一起使用。

我在回来的一段时间订购了一个 LaunchXL-cc1352R1电路板、最终有机会进行实验。 第一个问题是、即使电路板未刷写任何项目、但当我最初直接开箱连接电路板时、我找不到使用 BLE Scanner 软件传输 BLE 数据的电路板。 (BLE Scanner 软件不是问题、因为我还有一个 LPSTK-CC1352R1、并且扫描器连接完美)。 我可以在 Windows 7设备管理器中看到关联的 LaunchXL-cc1352R1板 COM 端口连接。

第二个问题-然后我尝试使用 Uniflash 刷新 LaunchXL、但 Uniflash 从未找到或报告 LaunchXL 板/器件、因此无法对电路板进行 Uniflash。

第三个问题/问题-然后我想我会尝试运行 BLE 项目、CCS10中的'Project_Zero'。 我之前已经下载并安装了"SimpleLink CC13x2 26x2 SDK 4_20_01_04"。 首先、我尝试通过 Resource Explorer 来完成此操作。 我执行了所有步骤。 当我单击"导入""立方体时、我收到以下消息"

"无法导入项目-需要在本地安装软件包才能导入项目。 是否要立即安装? "当我单击"是"时、它会打印出来

就好像它找不到 SDK 的现有副本(位于 C:\TI 中)一样。 如果我取消选中"install requested package"、则会返回提示我必须安装某些软件包。 如果我继续单击"安装"、则会返回已安装的软件包(已重新解释)、但我会在"安装请求的软件包"提示符后立即返回。 CCS10工作区中从未加载任何内容。

第四个问题-接下来、我想放弃"Resource Explorer"、尝试直接从 SDK 加载示例-无论如何、这是我的首选方法。 在 CCS 内部,我转到'File'-->'Open projects in File System'-->'Import Sources/Directory'-->'C:\TI'--> simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_20_01_04 -->'Examples'-->'RTOS'--> LAUNC52XL->LAUNC52XL_0XL->LAUNC52XL->LAUNC52XL_ZERO 项目。

Project_Zero 是我用于导入到 CCS10工作区的基本文件夹。 "Import"操作加载两个文件夹:"CCS"和"Project_Zero"。 当我单击任一个以构建它们时、都不会构建任何内容。 我卡住了

总结:

- LaunchXL-CC1352R1开箱即用项目不会运行

-我不能使用 Uniflash 重新刷写电路板、因为 Uniflash 可以识别电路板已连接。

-在 Resource Explorer 中、"Import"不能按预期工作-无法将任何内容加载到 CCS10.1.0工作区中。

-无论如何、我想绕过 Resource Explorer、但在直接从 SDK 目录加载'Project_Zero'时遇到问题。 我尝试了第二个项目并收到了相同的消息,即(需要)“安装... SDK”,它已安装在 C:\TI 中

谢谢、

Jim

e  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我们很可能需要在团队之间来回跳动一点、以解决您遇到的问题。

    让我们从 UniFlash 1开始。  我们的工具似乎难以识别电路板。

    确保使用优质 USB 电缆将 LaunchPad 连接到 PC。

    在 Windows 中打开命令提示符/终端

    转到 /ccs/ccs_base/common/uscif/xds110

    运行 xdsdfu -e

    该编号应包括已连接的 XDS110调试探针(即 CC1352 LaunchPad 上的探针)

    它是否认为器件正常?

    /xdsdfu -e

    USB 设备固件升级实用程序

    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。  保留所有权利。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...

    <<<设备0 >>

    VID:0x0451  PID:0xbef3

    器件名称: XDS110嵌入了 CMSIS-DAP

    版本:   2.3.0.17

    制造商: 德州仪器(TI)

    序列号:  L4100823

    模式:      运行时

    配置:标准

    找到1个器件。

    假设工作正常、让我们看看我们的云工具是否可以检测到它。

    如果您在右上角的浏览器中访问 dev.ti.com、则应尝试检测您的电路板。  如果您之前没有在这里,它将提示您安装一个小型代理。  完成此操作后、它应该会检测电路板并看起来像这样:

    让我知道这两种情况如何发生。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、John、

    两项都是"执行":

    *当我使用"xdsdfu"时、它会返回所有信息("版本"和"Serial Num"的值当然不同、但都有)

    *我已经安装了 TI 云服务和浏览器扩展(Firefox)。 我重试了所有内容、仍然无法检测到电路板。 然后、我下载了最新版本的 TI 云服务并重新安装了浏览器扩展-成功。 我想这两项内容只是过时了。

    最新:

    返回到 Uniflash。 Uniflash 能够检测到电路板。 我尝试加载 Project-Zero 二进制文件、但有几个问题:

    1-我找不到为 Project_Zero 二进制文件的位置列出的确切路径,即,在...之后 hexfiles\ 我没有目录 cc13x2r1;我刚刚看到一些"BIMxxx"文件夹和一些其他 hex 文件。 我看到的唯一关闭十六进制文件是'project_zero_unsecure_app.hex'*不是* ble5_project_zero_cc13x2r1lp_app_FlashROM_Release.hex 该文件。

    我在“加载映像”上收到以下错误:

    加载文件时遇到问题:C:/Users/THEMAS~1/AppData/local/Temp/ti_cloud_storage/project_zero_unsecure_app.hex 内部错误。

    当然、这可能是预期的、因为这两个文件可能完全不同。

    因此、不能再进一步了。 我使用的是 SDK 版本4.20.01.04、我直接从 TI SDK 下载页面下载该版本(即、不是从 Project 'Import'页面提供的版本-我认为应该是相同的版本)。

    我仍然希望通过 CCS 文件系统打开。

    总之、这是最新的。  

    谢谢、

    Jim

    P.S. 我启用了 DS.Log 文件、并有一个。 是否有方法可以“附加”文件而不是“插入”文件???? 它相当大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    进步、太棒了!

    我不是此 SDK 的专家、但下面是我能够做的事情。

    如果我转到 Resource Explorer (CCS 内)、则会到达 Project 0。 我可以在此处导入 PROJECT_ZERO 项目:

    请注意、即使您直接从 SDK 下载页面下载了 SDK、仍可以使用 Resource Explorer。  如果 SDK 安装在标准位置、它将自动发现它、然后下载它的元数据。  如果它位于不同的位置、您可以在此处告诉它:

    然后、我可以构建项目。

    然后、我单击 BUG 按钮来启动调试会话并对器件进行编程。

    您应该能够压缩日志并使用卡纸图标附加日志。  它就在左侧、而上面有 W。  如果上述方法有效、我们希望无需查看日志。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、John、

    与您上次回答相关的几个问题和意见:

    -我之前确实尝试过访问 CCS 内部和独立内部的 Resource Explorer。 结果相同。

    -根据您的评论/建议、您好像在 CCS 内打开 Resource Explorer (RE)、那么您是否在使用最右角的"Import"图标? 如果是、这会让我回到最初的开始位置(除了 Uniflash 可以找到我的板、这是一个很大的优点)。 即、对于我来说、无论在 CCS 内部还是外部、如果我使用 Resource Explorer 的"导入"图标、我最终会遇到我最初描述的情况(改述)-"...软件包需要本地安装...您是否要立即安装?" 当我按"install"时、我会从我的初始提交中转到屏幕、然后在其中重新下载并安装 SDK 的另一个实例。 我同意可以通过多种不同的方式访问我安装的 SDK,例如从 RE、从 CCS 内部、从 CCS 直接访问...我检查了我的安装位置,它确实是 C:\TI。 我再次从我发送的初始屏幕截图("确认安装")中注意到、出于某种原因、我似乎无法在屏幕截图上验证我的 SDK 的位置(此部分为空白部分)。

    删除然后重新安装 SDK 并不是很自然。 我目前没有最快的连接、需要很长时间。

    我尝试完全放弃 Resource Explorer、即上面的第4项、

    "第四个问题/问题-接下来、我想放弃'Resource Explorer'并尝试直接从 SDK 加载示例-无论如何、这是我首选的方法。 在 CCS 内部,我转到'File'-->'Open projects in File System'-->'Import Sources/Directory'-->'C:\TI'--> simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_20_01_04 -->'Examples'-->'RTOS'--> LAUNC52XL->LAUNC52XL_0XL->LAUNC52XL->LAUNC52XL_ZERO 项目。

    Project_Zero 是我用于导入到 CCS10工作区中的基本文件夹。 "Import"操作加载两个文件夹:"CCS"和"Project_Zero"。 当我单击任一个以构建它们时、都不会构建任何内容。 我被卡住了"

    您能告诉我直接从文件系统加载这些项目的最佳方法吗?也就是说,我的上述步骤为什么不起作用? 这是我最终必须加载项目的方式。

    我已经使用了大量的 TI 电路板和 CCS 版本。 不知道为什么这轮比赛给了我这么困难的时间。

    谢谢、此致、

    Jim

    P.S. 我还尝试了上面提到的所有步骤、例如、在 CCS 内部、从文件系统加载 CCS、针对"多外设"、也没有成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    很抱歉、我忘记了您最初遇到的 Resource Explorer 问题。

    要手动导入项目、我建议执行以下操作:

    在 CCS 中、转到"Project"->"Import CCS Projects"

    单击浏览按钮、转到 SDK 安装位置、然后导航至/examples/rtos/CC1352R1_LAUNCHXL/ble5stack/project_zero

    选中此复选框以导入 PROJECT_ZERO CC13X2R1... 项目。

    单击 Finish (完成)。

    这会将项目导入到您的工作区中

    我的屏幕截图显示了一组? 因为项目位于 Git 中。

    点击 BUG 按钮来构建它并启动调试会话。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我们一直在等待/试图获得的消息-这就像一个魅力!

    我必须尝试每个加载/导入选项*除了*'Load CCS Project'。

    感谢您的所有帮助。

    祝您愉快、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    太棒了!

    此致、

    John