Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352R1, UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
在尝试让我的 LaunchXL-cc1352R1板运行时遇到几个问题。 我将在 Windows 7上运行的 CCS 10.1.0与所有适用的 Service Pack 一起使用。
我在回来的一段时间订购了一个 LaunchXL-cc1352R1电路板、最终有机会进行实验。 第一个问题是、即使电路板未刷写任何项目、但当我最初直接开箱连接电路板时、我找不到使用 BLE Scanner 软件传输 BLE 数据的电路板。 (BLE Scanner 软件不是问题、因为我还有一个 LPSTK-CC1352R1、并且扫描器连接完美)。 我可以在 Windows 7设备管理器中看到关联的 LaunchXL-cc1352R1板 COM 端口连接。
第二个问题-然后我尝试使用 Uniflash 刷新 LaunchXL、但 Uniflash 从未找到或报告 LaunchXL 板/器件、因此无法对电路板进行 Uniflash。
第三个问题/问题-然后我想我会尝试运行 BLE 项目、CCS10中的'Project_Zero'。 我之前已经下载并安装了"SimpleLink CC13x2 26x2 SDK 4_20_01_04"。 首先、我尝试通过 Resource Explorer 来完成此操作。 我执行了所有步骤。 当我单击"导入""立方体时、我收到以下消息"
"无法导入项目-需要在本地安装软件包才能导入项目。 是否要立即安装? "当我单击"是"时、它会打印出来
就好像它找不到 SDK 的现有副本(位于 C:\TI 中)一样。 如果我取消选中"install requested package"、则会返回提示我必须安装某些软件包。 如果我继续单击"安装"、则会返回已安装的软件包(已重新解释)、但我会在"安装请求的软件包"提示符后立即返回。 CCS10工作区中从未加载任何内容。
第四个问题-接下来、我想放弃"Resource Explorer"、尝试直接从 SDK 加载示例-无论如何、这是我的首选方法。 在 CCS 内部,我转到'File'-->'Open projects in File System'-->'Import Sources/Directory'-->'C:\TI'--> simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_20_01_04 -->'Examples'-->'RTOS'--> LAUNC52XL->LAUNC52XL_0XL->LAUNC52XL->LAUNC52XL_ZERO 项目。
Project_Zero 是我用于导入到 CCS10工作区的基本文件夹。 "Import"操作加载两个文件夹:"CCS"和"Project_Zero"。 当我单击任一个以构建它们时、都不会构建任何内容。 我卡住了
总结:
- LaunchXL-CC1352R1开箱即用项目不会运行
-我不能使用 Uniflash 重新刷写电路板、因为 Uniflash 可以识别电路板已连接。
-在 Resource Explorer 中、"Import"不能按预期工作-无法将任何内容加载到 CCS10.1.0工作区中。
-无论如何、我想绕过 Resource Explorer、但在直接从 SDK 目录加载'Project_Zero'时遇到问题。 我尝试了第二个项目并收到了相同的消息,即(需要)“安装... SDK”,它已安装在 C:\TI 中
谢谢、
Jim
e