This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:错误:xdc.tools.configuro:错误:CAN#39;t find the platform package 'ti.platforms.evmAM3359'

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/920493/ccs-error-xdc-tools-configuro-error-can-t-find-the-platform-package-ti-platforms-evmam3359

工具/软件:Code Composer Studio

据我所知、我已正确设置了所有内容、我可以在 CCS v 6.1.0中编译代码、但在 CCS10.1.0中、我似乎遇到了以下错误。

请告诉我、这是一种解决方法。

谢谢、

Omkar J.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Omkar、

    您的链接已断开、我无法看到错误。

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望这能正常工作!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您正在使用 SYS/BIOS 6.35.5.54和 XDCTools 3.61.2.27_CORE。 我假设 XDCTools 版本包含在 CCS 10安装中。

    请访问 http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/bios/sysbios/.:

    6.35.05.54 -(推荐与 XDCTools 3.24.07.73 或 XDCTools 3.25.03.72一起使用  

    我建议尝试使用这些版本的 XDCTools 之一进行构建。

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

    我确实安装  了 XDCTools 3.24.07.73 、但我想它默认为另一个。

    但这会导致另一个问题:  
    在 CCS 版本6.1.0中、如果我打开了'sys_BIOS_driver.cfg'、它将作为帮助文件(Sys/BIOS 欢迎页面)出现并设置 SYS/BIOS 的配置。

    但在 CCS10中、它会打开一个常规文本文件、我必须手动设置配置。

    还有其他缺失吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Omkar Joshi1">]但在 CCS10中、它会打开一个常规文本文件、我必须手动设置配置。请参阅 CCS:如何为 XGCONF 图形编辑器设置或配置 CCS7? 了解如何在 图形配置工具(XGCONF)中打开.cfg 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我遇到的问题与 Omkar 的初始帖子类似。  但是、我不理解将 xdctools_3_24_07_73安装到我的项目中的过程。

    我已经下载了 xdctools 文件、但使用常规>产品>首选项 中的"添加"功能(在"选择产品"按钮下)没有成功。

     应该将 xdctools_3_24_07_73安装在哪里 ?  或者、我可能完全走错了路?

    谢谢、Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bob、

    我的 XDCtools 安装在 C:/ti 目录中、因为我想在两个版本的 CCS 中使用它们。
    此外、要将 XDCtools 添加到 Products、您应该指向目录/repo、而不是选择已安装的产品。

    XDC 工具的路径是否已添加到 Properties > Resources > Linked Resources?
    XDC 工具的路径变量为:XDC_CG_ROOT、应指向 XDC 目录。

    请告诉我这是否有帮助。

    Omkar J.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omkar、

    感谢您的快速回复。

    请大家提出几个问题:

    1.我在 C:/ti 中看不到目录/repo。  我应该创建 C:/ti/repo、然后在 repo 中添加 XDCtools 文件夹吗?

    2.首字母缩略词"repo"代表什么?

    3.我的路径变量中没有"XDC_CG_ROOT"(下图)。 我应该使用 New 创建它吗?

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omkar、

    我已经回答了我自己的一些问题、但我还有另一个问题:

    首先、我创建 了 C:/ti/repo、并将   xdctools_3_24_07_73的副本放入 repo 中。 (存储库)

    接下来、我无法在"属性"菜单中打开"资源"函数、以添加 XDC 工具 XDC_CG_ROOT 的路径变量

    属性显示"当前显示的页面包含无效值"、图像如下:

    我在导入项目之前执行了工作区。

    Bob、您的进一步帮助将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bob、

    在这一阶段,我不太确定自己,但我会尝试以下几点:

    双击 XDC 工具->并检查是否有其他可用的 XDC 工具版本,如果有,请选择。

    -然后尝试浏览下一个“资源”选项卡。

    添加路径变量、将您的路径添加到右侧轨道上。

    希望它能正常工作。

    此致、

    Omkar J.