工具/软件:Code Composer Studio
据我所知、我已正确设置了所有内容、我可以在 CCS v 6.1.0中编译代码、但在 CCS10.1.0中、我似乎遇到了以下错误。
请告诉我、这是一种解决方法。
谢谢、
Omkar J.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
据我所知、我已正确设置了所有内容、我可以在 CCS v 6.1.0中编译代码、但在 CCS10.1.0中、我似乎遇到了以下错误。
请告诉我、这是一种解决方法。
谢谢、
Omkar J.
您好!
我看到您正在使用 SYS/BIOS 6.35.5.54和 XDCTools 3.61.2.27_CORE。 我假设 XDCTools 版本包含在 CCS 10安装中。
请访问 http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/bios/sysbios/.:
6.35.05.54 -(推荐与 XDCTools 3.24.07.73 或 XDCTools 3.25.03.72一起使用
我建议尝试使用这些版本的 XDCTools 之一进行构建。
此致、
弗兰克
谢谢!
我确实安装 了 XDCTools 3.24.07.73 、但我想它默认为另一个。
但这会导致另一个问题:
在 CCS 版本6.1.0中、如果我打开了'sys_BIOS_driver.cfg'、它将作为帮助文件(Sys/BIOS 欢迎页面)出现并设置 SYS/BIOS 的配置。
但在 CCS10中、它会打开一个常规文本文件、我必须手动设置配置。
还有其他缺失吗?
[引用 user="Omkar Joshi1">]但在 CCS10中、它会打开一个常规文本文件、我必须手动设置配置。请参阅 CCS:如何为 XGCONF 图形编辑器设置或配置 CCS7? 了解如何在 图形配置工具(XGCONF)中打开.cfg 文件。
嗨、Bob、
我的 XDCtools 安装在 C:/ti 目录中、因为我想在两个版本的 CCS 中使用它们。
此外、要将 XDCtools 添加到 Products、您应该指向目录/repo、而不是选择已安装的产品。
XDC 工具的路径是否已添加到 Properties > Resources > Linked Resources?
XDC 工具的路径变量为:XDC_CG_ROOT、应指向 XDC 目录。
请告诉我这是否有帮助。
Omkar J.