主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357
工具/软件:Code Composer Studio
专家您好!
我尝试使用 XDS560V2 Pro Trace 从 TMS570LC43x 收集 ETM 跟踪数据、但不收集任何数据。 您能否检查我的配置中是否遗漏了任何内容。
使用的器件:TMS570LC4357
PCB:HDK、带60引脚 MIPI 连接器
跟踪工具:XD560V2 Pro 跟踪
CCS:8.x
该器件与 XDS560V2 Pro 仿真器相连。
2.硬件跟踪分析配置如下:
4.将 rtiBlinky 示例代码加载到闪存中、并从闪存中执行代码、HDK 上的 LED 闪烁。
5.停止跟踪收集,但未收集数据
如屏幕截图所示、未收集任何数据。 我不使用 PLL,因此 CPU 速度仅为16MHz。 我是否需要在 MCU 中配置或初始化 ETM 和 TPIU 以使用 XDS560V2 Pro Trace 的跟踪功能?
感谢你的帮助