This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEMUPROTRACE:不使用 XDS560V2 Pro TRACE 从 TMS570LC43x ETM 收集跟踪数据

Guru**** 2540370 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/774410/ccs-tmdsemuprotrace-no-trace-data-is-collected-from-tms570lc43x-etm-using-xds560v2-pro-trace

器件型号:TMDSEMUPROTRACE
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357

工具/软件:Code Composer Studio

专家您好!

我尝试使用 XDS560V2 Pro Trace 从 TMS570LC43x 收集 ETM 跟踪数据、但不收集任何数据。 您能否检查我的配置中是否遗漏了任何内容。

使用的器件:TMS570LC4357

PCB:HDK、带60引脚 MIPI 连接器

跟踪工具:XD560V2 Pro 跟踪

CCS:8.x

该器件与 XDS560V2 Pro 仿真器相连。

2.硬件跟踪分析配置如下:

3.在跟踪查看器中启动跟踪收集:

4.将 rtiBlinky 示例代码加载到闪存中、并从闪存中执行代码、HDK 上的 LED 闪烁。

5.停止跟踪收集,但未收集数据

如屏幕截图所示、未收集任何数据。  我不使用 PLL,因此 CPU 速度仅为16MHz。 我是否需要在 MCU 中配置或初始化 ETM 和 TPIU 以使用 XDS560V2 Pro Trace 的跟踪功能?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ、

    有趣;只需转至菜单 Tools→Hardware Trace Analyzer→PC Trace、我就能从我的设置中获取完整的 PC Trace 数据

    我强烈建议您关闭 CCS、完全删除位于%HOMEPATH%\.TI-trace 的目录、然后重试。

    我在 Windows 10/64上使用 CCSv8.3.0。

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Rafael、

    您是否在测试中使用了 LC4357 HDK? 我重新启动了 CCS、但遇到了相同的问题。 我将安装 CCS 8.3、并在明天重试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rafael、

    我安装了 CCS 8.3、我遇到了同样的问题。 是否需要任何特殊的驱动程序? 您是否使用 LC4357 HDK?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Rafael、

    我解决了这个问题并完成了跟踪工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    QJ、

    抱歉、我未收到您之前的回复。

    感谢您报告您的调查结果。 我还在使用 LC4357 HDK。

    此致、
    拉斐尔