主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC1310、 CC1350
工具/软件:Code Composer Studio
UniFlash v5.0.0未检测到连接 的 LAUNCHXL-CC1352R1修订版 B.
TI Resource Explorer 页面 nad CCS 9.01可检测到该问题。
Henry
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
UniFlash v5.0.0未检测到连接 的 LAUNCHXL-CC1352R1修订版 B.
TI Resource Explorer 页面 nad CCS 9.01可检测到该问题。
Henry
您好、Henry、
如果您可以访问安装了 CCS 的 PC、能否检查 Launchpad 的序列号是多少? 请参阅以下各项的步骤1和2:
谢谢
Ki
感谢您的快速回答。
C:\users\hkw>CD C:\ti\ccs901\ccs\ccs_base\con\uscif\xds110
C:\ti\ccs901\ccs\ccs_base\con\uscif\xds110>xdsdfu -e
USB 设备固件升级实用程序
版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。 保留所有权利。
正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...
<<<设备0 >>
VID:0x0451 PID:0xbef3
器件名称:XDS110嵌入了 CMSIS-DAP
版本:2.3.0.14
制造商:德州仪器(TI)
序列号:L41006BU
模式:运行时
配置:标准
找到1个器件。
Henry
亨利
由于某种原因、UniFlash (4.6和5.0)似乎卡在检测阶段。
除了 CC1352R1 LaunchPad 外、您还有其他任何 LaunchPad 来查看它是否能够检测到其他器件?
您是否还可以尝试将其从"自动"模式更改为"手动"模式、然后单击"检测"以查看手动启动检测是否正常?
最后、您能否看到在 UniFlash 的在线版本(https://dev.ti.com/uniflash/)?)中检测是否有效
谢谢、
Ricky
您好 Ricky、
在 XDS110产品页面上、我找到了有关 JTAG 时钟速度注意事项的信息。
http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html
我将 USB 电缆长度更改为0.5m、UniFlash 5.0 (和4.6)开始工作。
USB 电缆长度为1米时、它有时会起作用。
它可能取决于 USB 端口质量。
但是、CCS 9.01和 UniFlash 4.5也可以与1.5米长的 USB 电缆配合使用。
xdsdfu 应用在所有电缆长度上都能正常工作。
此致、
Henry
您好 Ricky、
尤里卡!
我安装了 SmartRF 闪存编程器-2 v.1.8.1.
它适用于所有 USB 电缆。
但是、现在 UniFlash v.4.5.0.2056开始工作。
USB 电缆进行通信。
但仅当它在手动模式下启动时。
我可以将模式更改为"Auto"、它可以检测新连接的 LP。
但是、如果它以自动模式启动、则不会检测到任何内容。
此致、
Henry
您好 Ricky、
我卸载了所有 TI 软件(Windows 7)。
并仅更新了 UniFlash v.5.0.2289。
如果 UniFlash 在手动模式下启动、则运行良好、可检测所有模块。
但是、如果它在自动模式下启动、则不会检测任何内容。
接下来、我安装了 CCS v9.1.0和 TI Cloud Agent v2。
自动检测功能在 TI 云工具页面和 CCS 中都能正常工作。
但 UniFlash 操作没有变化。
而不是。
仿真包(XDS110 FW)版本存在问题。
如果我在 CCSv9.1.0中调试项目、仿真包8.2.0.00004会被编程。 我发现它是最新版本。
但 UniFlash v.5.0.2289请求仿真软件包更新、并重新编程到最旧版本8.1.0.00007。
需要 UniFlash 来清除所有板载闪存(例如 BIM)。
在另一次使用 CCS 时、再次对仿真包8.2.0.00004进行编程。
CCS 自动检测仿真包更新。 但 UniFlash 不是。
两个密切相关的应用程序、没有一致的解决方案。
这非常令人沮丧。
此致、
Henry
亨利
如果手动自动检测适合您、我建议现在使用此模式。 似乎自动模式可能存在一些需要调查的计时问题(可能与电缆长度有关、因为我尚未在设置中看到该问题)。
至于仿真问题、UniFlash 5.1 (与 CCS9.1一致)计划于29日发布。 此版本将包含仿真包8.2.0.00004。
如果您需要更快一些、您还可以尝试 UniFlash 的在线版本(https://dev.ti.com/uniflash/)、该版本还应具有最新的仿真包。
谢谢、
Ricky