This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1352R1:UniFlash v5.0未检测到 LAUNCHXL-CC1352R1修订版 B

Guru**** 2539970 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LAUNCHXL-CC1352R1, CC1310, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/820931/ccs-launchxl-cc1352r1-uniflash-v5-0-not-detect-the-launchxl-cc1352r1-rev-b

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC1310CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

UniFlash v5.0.0未检测到连接 的 LAUNCHXL-CC1352R1修订版 B.

TI Resource Explorer 页面 nad CCS 9.01可检测到该问题。

Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    如果您可以访问安装了 CCS 的 PC、能否检查 Launchpad 的序列号是多少? 请参阅以下各项的步骤1和2:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#updating-the-xds110-firmware

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。

    C:\users\hkw>CD C:\ti\ccs901\ccs\ccs_base\con\uscif\xds110

    C:\ti\ccs901\ccs\ccs_base\con\uscif\xds110>xdsdfu -e

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。 保留所有权利。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


    <<<设备0 >>

    VID:0x0451 PID:0xbef3
    器件名称:XDS110嵌入了 CMSIS-DAP
    版本:2.3.0.14
    制造商:德州仪器(TI)
    序列号:L41006BU
    模式:运行时
    配置:标准

    找到1个器件。

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Heniek"]序列号:L41006Bu [/QUERPLET]

    您的序列号看起来不错(错误的序列号可能影响自动检测)。

    嗯... 不确定为什么自动检测不适合您。

    您能否提供 UniFlash 尝试检测 launchpad 时所见内容的屏幕截图。 例如、我看到:

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试使用 UnifFlesh v.4.5.0.2056和 v.4.6.0.2176。

    结果通常如下所示:x1.pdf

    只有 UnifFlesh v.4.5.0.2056始终工作正常。

    此功能与 Emu 封装(8.2.0.00004、8.1.007、8.0.27.9)的版本无关。 我有8个 CC1352R1 LP。 5.0和4.6版不适用于所有版本。

    但在 TI 云工具页面上、检测效果很好

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    由于某种原因、UniFlash (4.6和5.0)似乎卡在检测阶段。  

    除了 CC1352R1 LaunchPad 外、您还有其他任何 LaunchPad 来查看它是否能够检测到其他器件?

    您是否还可以尝试将其从"自动"模式更改为"手动"模式、然后单击"检测"以查看手动启动检测是否正常?

    最后、您能否看到在 UniFlash 的在线版本(https://dev.ti.com/uniflash/)?)中检测是否有效

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricky、

    我有 CC1350 LP 和 CC1310 LP。

    我在 该 LP 上尝试使用 UniFlash (4.6和5.0)、并使用 Manual 选项和 Cloud 版本。

    只有 UnifFlesh v.4.5.0.2056始终工作正常。

    谢谢、

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricky、

     

    在 XDS110产品页面上、我找到了有关 JTAG 时钟速度注意事项的信息。

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html

     

    我将 USB 电缆长度更改为0.5m、UniFlash 5.0 (和4.6)开始工作。

    USB 电缆长度为1米时、它有时会起作用。

    它可能取决于 USB 端口质量。

     

    但是、CCS 9.01和 UniFlash 4.5也可以与1.5米长的 USB 电缆配合使用。

    xdsdfu 应用在所有电缆长度上都能正常工作。

     

    此致、

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    感谢您提供最新的观察结果;这绝对是有趣的。 我将了解我是否可以找到更长的 USB 电缆来测试这一点。

    使用1.5m 电缆时、是仅检测在 UniFlash 4.6或更高版本中不起作用、还是闪存编程也不起作用?

    谢谢、
    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricky、

    尤里卡!

    我安装了 SmartRF 闪存编程器-2 v.1.8.1.

    它适用于所有 USB 电缆。

     

    但是、现在 UniFlash v.4.5.0.2056开始工作。

    USB 电缆进行通信。

    但仅当它在手动模式下启动时。

    我可以将模式更改为"Auto"、它可以检测新连接的 LP。

    但是、如果它以自动模式启动、则不会检测到任何内容。

     

    此致、

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricky、

    我卸载了所有 TI 软件(Windows 7)。

    并仅更新了 UniFlash v.5.0.2289。

    如果 UniFlash 在手动模式下启动、则运行良好、可检测所有模块。

    但是、如果它在自动模式下启动、则不会检测任何内容。

    接下来、我安装了 CCS v9.1.0和 TI Cloud Agent v2。

    自动检测功能在 TI 云工具页面和 CCS 中都能正常工作。

    但 UniFlash 操作没有变化。

     

    而不是。

    仿真包(XDS110 FW)版本存在问题。

    如果我在 CCSv9.1.0中调试项目、仿真包8.2.0.00004会被编程。 我发现它是最新版本。

    但 UniFlash v.5.0.2289请求仿真软件包更新、并重新编程到最旧版本8.1.0.00007。

    需要 UniFlash 来清除所有板载闪存(例如 BIM)。

    在另一次使用 CCS 时、再次对仿真包8.2.0.00004进行编程。

     

    CCS 自动检测仿真包更新。 但 UniFlash 不是。

    两个密切相关的应用程序、没有一致的解决方案。

    这非常令人沮丧。

     

    此致、

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    如果手动自动检测适合您、我建议现在使用此模式。 似乎自动模式可能存在一些需要调查的计时问题(可能与电缆长度有关、因为我尚未在设置中看到该问题)。

    至于仿真问题、UniFlash 5.1 (与 CCS9.1一致)计划于29日发布。 此版本将包含仿真包8.2.0.00004。

    如果您需要更快一些、您还可以尝试 UniFlash 的在线版本(https://dev.ti.com/uniflash/)、该版本还应具有最新的仿真包。

    谢谢、

    Ricky