This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我目前正在使用 CCS V9。 我正在尝试使用编译器 v5.2.8。 我安装了所需的编译器、它与其他编译器版本放在同一文件夹中。 当我尝试通过 CCS "发现"编译器时、CCS 似乎无法找到我尝试使用的编译器版本。
您好 Ki、
是的、我已经这么做了、但 CCS 仍然找不到编译器。
好的、听起来好像您没有安装 C2000支持。 如果没有它、CCS 将不会检测 C2000编译器。
重新运行 CCS 安装程序并选择您现有的 CCS 安装目录。 安装程序将检测现有安装并允许您添加最初未安装的组件。 按照安装向导操作、确保启用 C2000支持选项。
谢谢
Ki
好的、我这么做了、但 CCS 仍然无法发现编译器。
我看到一些协奏曲器件(上面有 F28)。
您使用的确切器件是什么? 它是否显示在器件列表中?
我正在使用 Tiva TM4C123GH6PM。 是的、它会显示在器件列表中。
我尝试处理的工程无法编译、因为它最初是使用其他编译器构建的。 当我尝试构建项目时、我收到以下错误消息。
"此项目是使用当前未安装的编译器版本创建的- 5.2.8 [ARM]。 请参阅"帮助">"安装新软件"并选择"代码生成工具更新"以检查此编译器是否可通过 CCS 更新获得。 访问 CCS App Center 以获取最新的编译器支持。 或 "="">software-dl.ti.com/.../a> 并安装编译器、然后通过"Preferences > CCS > Build > Compiler"在 CCS 中注册。 编码器测试 Fxture_GUI 属性问题"
当我转到"Projects"属性时、我会得到该值。
因此、我想这意味着我需要此项目的 TI v5.2.8编译器。
确保禁用"仅显示可用软件的最新版本"选项(这是对话框下半部分附近的第一个复选框)
好的、我看到我需要的那个、但是当我尝试安装时、它说请求无法完成、因为已经安装了较新的版本。
我已经为阻止您安装5.2.8而感到困惑。 奇怪
请与我开始私人对话。 我可以为您的问题提供更好的解决方法。
谢谢
Ki
好的、我下午给你发了一个邮件。