This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCS

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/817085/ccs-ccstudio-ccs

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我目前正在使用 CCS V9。 我正在尝试使用编译器 v5.2.8。 我安装了所需的编译器、它与其他编译器版本放在同一文件夹中。 当我尝试通过 CCS "发现"编译器时、CCS 似乎无法找到我尝试使用的编译器版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane、

    Shane Benner 说:
    它与其他编译器版本位于同一文件夹中。

    我假设它安装在下面 /ccs/tools/compiler. 如果是、请尝试刷新发现的编译器列表:

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    是的、我已经这么做了、但 CCS 仍然找不到编译器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪种编译器系列(ARM? C2000TM MSP430TM 等等)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试使用 C2000。 CCS 仅会发现 ARM 编译器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在安装 CCS 时安装了 C2000器件支持? 您能否为 C2000器件创建新项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不这么认为。 我确实安装了编译器5.2.8、我不知道它是否相同。  

    我只能为 ARM 器件创建一个新项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、听起来好像您没有安装 C2000支持。 如果没有它、CCS 将不会检测 C2000编译器。  

    重新运行 CCS 安装程序并选择您现有的 CCS 安装目录。 安装程序将检测现有安装并允许您添加最初未安装的组件。 按照安装向导操作、确保启用 C2000支持选项。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我这么做了、但 CCS 仍然无法发现编译器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您现在创建一个新项目、我假设您有可用 F28x 器件的完整列表。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我拥有的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到一些协奏曲器件(上面有 F28)。

    您使用的确切器件是什么? 它是否显示在器件列表中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 Tiva TM4C123GH6PM。 是的、它会显示在器件列表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个 Cortex-M 器件。 为什么需要 C2000编译器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试处理的工程无法编译、因为它最初是使用其他编译器构建的。 当我尝试构建项目时、我收到以下错误消息。

    "此项目是使用当前未安装的编译器版本创建的- 5.2.8 [ARM]。 请参阅"帮助">"安装新软件"并选择"代码生成工具更新"以检查此编译器是否可通过 CCS 更新获得。 访问 CCS App Center 以获取最新的编译器支持。 或 "="">software-dl.ti.com/.../a> 并安装编译器、然后通过"Preferences > CCS > Build > Compiler"在 CCS 中注册。 编码器测试 Fxture_GUI 属性问题"

    当我转到"Projects"属性时、我会得到该值。

    因此、我想这意味着我需要此项目的 TI v5.2.8编译器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Shane Benner"]我认为这意味着我需要此项目使用 TI v5.2.8编译器

    您需要的是 ARM 编译器版本5.2.8、而不是 C2000。 尝试通过'Help -> Install New Software'获取该信息,然后在“Work with:”下拉列表中选择“Code Generation Tools Updates”。

    确保禁用了"仅显示可用软件的最新版本"选项、并为 ARM v5.2.8选择编译器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我拥有的东西。 我尝试安装这里的所有内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保禁用"仅显示可用软件的最新版本"选项(这是对话框下半部分附近的第一个复选框)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我看到我需要的那个、但是当我尝试安装时、它说请求无法完成、因为已经安装了较新的版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否已安装5.2.9?

    您的完整可用编译器列表是什么? 提供如下所示的屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经为阻止您安装5.2.8而感到困惑。 奇怪

    请与我开始私人对话。 我可以为您的问题提供更好的解决方法。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我下午给你发了一个邮件。