工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用了 BBB+CCS_V9+XDS100_V2、但在寄存器窗口中、一些寄存器值无法显示。 我暂停了该方案。
我可以正确运行该示例。
CortxA8:输出:**** AM335x BeagleBlack 初始化正在进行中........
CortxA8:输出:**** AM335x OPP =OPP100的所有 PLL 配置正在进行中........
CortxA8:输出:从 SYSBOOT[15:14]读取输入时钟:24MHz
CortxA8:输出:****将绕过...
CortxA8:输出:****已绕过,正在更改值...
CortxA8:输出:****锁定臂 PLL
CortxA8:输出:****内核被绕过
CortxA8:输出:****现在锁定内核...
CortxA8:输出:****内核已锁定
CortxA8:输出:**** DDR DPLL 已旁路
CortxA8:输出:**** DDR DPLL 锁定
CortxA8:输出:****每个 DPLL 被旁路
CortxA8:输出:****每个 DPLL 被锁定
CortxA8:输出:**** DISP PLL 配置正在进行中..........
CortxA8:输出:**** DISP PLL 配置完成........
CortxA8:输出:****针对 OPP =OPP100的 AM335x 所有 ADPLL 配置完成.........
CortxA8:输出:**** AM335x DDR3 EMIF 和 PHY 配置正在进行中..........
CortxA8:输出:EMIF PRCM 正在进行中........
CortxA8:输出:EMIF PRCM 完成
CortxA8:输出:正在进行 DDR PHY 配置
CortxA8:输出:正在等待 VTP 就绪..........
CortxA8:输出:VTP 已就绪!
CortxA8:输出:DDR PHY CMD0寄存器配置正在进行中..........
CortxA8:输出:DDR PHY CMD1寄存器配置正在进行中..........
CortxA8:输出:DDR PHY CMT2寄存器配置正在进行中..........
CortxA8:输出:DDR PHY DATA0寄存器配置正在进行中..........
CortxA8:输出:DDR PHY Data1寄存器配置正在进行中..........
CortxA8:输出:设置 IO 控制寄存器……
CortxA8:输出:EMIF 定时寄存器配置正在进行中........
CortxA8:输出:EMIF 定时寄存器配置完成.........
CortxA8:输出:PHY 已就绪!!
CortxA8:输出:DDR PHY 配置完成
CortxA8:输出:**** AM335x BeagleBlack 初始化完成
我真的需要帮助。