This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3359:在 BBB 上无法读取寄存器

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/806239/ccs-am3359-on-bbb-unable-read-register

器件型号:AM3359

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我使用了 BBB+CCS_V9+XDS100_V2、但在寄存器窗口中、一些寄存器值无法显示。  我暂停了该方案。

我可以正确运行该示例。  

 

CortxA8:输出:**** AM335x BeagleBlack 初始化正在进行中........
CortxA8:输出:**** AM335x OPP =OPP100的所有 PLL 配置正在进行中........
CortxA8:输出:从 SYSBOOT[15:14]读取输入时钟:24MHz
CortxA8:输出:****将绕过...
CortxA8:输出:****已绕过,正在更改值...
CortxA8:输出:****锁定臂 PLL
CortxA8:输出:****内核被绕过
CortxA8:输出:****现在锁定内核...
CortxA8:输出:****内核已锁定
CortxA8:输出:**** DDR DPLL 已旁路
CortxA8:输出:**** DDR DPLL 锁定
CortxA8:输出:****每个 DPLL 被旁路
CortxA8:输出:****每个 DPLL 被锁定
CortxA8:输出:**** DISP PLL 配置正在进行中..........
CortxA8:输出:**** DISP PLL 配置完成........
CortxA8:输出:****针对 OPP =OPP100的 AM335x 所有 ADPLL 配置完成.........
CortxA8:输出:**** AM335x DDR3 EMIF 和 PHY 配置正在进行中..........
CortxA8:输出:EMIF PRCM 正在进行中........
CortxA8:输出:EMIF PRCM 完成
CortxA8:输出:正在进行 DDR PHY 配置
CortxA8:输出:正在等待 VTP 就绪..........
CortxA8:输出:VTP 已就绪!
CortxA8:输出:DDR PHY CMD0寄存器配置正在进行中..........
CortxA8:输出:DDR PHY CMD1寄存器配置正在进行中..........
CortxA8:输出:DDR PHY CMT2寄存器配置正在进行中..........
CortxA8:输出:DDR PHY DATA0寄存器配置正在进行中..........
CortxA8:输出:DDR PHY Data1寄存器配置正在进行中..........
CortxA8:输出:设置 IO 控制寄存器……
CortxA8:输出:EMIF 定时寄存器配置正在进行中........
CortxA8:输出:EMIF 定时寄存器配置完成.........
CortxA8:输出:PHY 已就绪!!
CortxA8:输出:DDR PHY 配置完成
CortxA8:输出:**** AM335x BeagleBlack 初始化完成

我真的需要帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    在许多器件上、GPIO 等许多外设默认断电是很常见的。 必须先对它们进行初始化、然后才能使用它们并使其可访问。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/p/797783/2951745#2951745


    在 GPIO 被初始化后再次尝试访问寄存器。

    谢谢
    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道我是否正确理解了您所说的初始化。 如果您打算在代码中初始化 GPIO、我认为我已经完成了、但我仍然无法读取它。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在目标运行初始化目标的代码部分后尝试读取寄存器。 例如、如果您在第100行设置了断点并运行到该断点、您能看到 GPIO 寄存器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、我成功地看到了寄存器的值。 由于并非所有 GPIO 都已初始化、因此只能读取已初始化的少数 GPIO。 我希望大家不要犯这样的错误。