This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我正在使用 Code Composer Studio 8.2.0并使用 ti-cgt-arm_18.1.0.LTS 编译器。
是否有人可以告诉我生成.COFF 文件所需的应用程序是什么?
或者、是否有任何方法可以将.out 文件转换为.coff???
感谢快速响应。
此致、
Shivam Kakad
您好!
我看到有 sectti.pl perl sript 用于从.xml 文件中获取符号表文件。
我应该从何处访问它?
是否有人可以为我提供相同的链接?
此致、
Shivam Kakad
[引用 user="Shivam Kakad"]是否有人可以告诉我我生成.COFF 文件需要使用哪一个应用程序?
您需要安装 ARM 编译器5.2.9版并使用选项 --abi=ti_arm9_abi 进行编译。 该编译器版本已使用2.5年。 但它是支持 ABI ti_arm9_abi 的最后一个版本。 在其他详细信息中、ti_ARM9_ABI 使用 COFF 目标文件格式。
获取5.2.9版的唯一方法是使用 CCS 中内置的编译器更新功能。 选择"帮助|安装代码生成编译器工具"。 使用下面的屏幕截图作为指南。
请注意、您需要重建整个系统中的所有内容。 如果您有任何目标代码库、则需要从源代码重新编译它们或获取它们的 COFF 变体。
[报价用户="Shivam Kakad"]是否有任何方法可以将.out 文件转换为.coff????
否
谢谢、此致、
乔治
[引用 user="Shivam Kakad"]我看到有 sectti.pl perl sript 用于从.xml 文件获取符号表文件。
有这样一个脚本。 但这不是它所做的。 sectti.pl 会生成有关可执行.out 文件中所有段的报告。 其名称、起始地址、大小等
如果您需要符号表、请考虑使用实用程序 armnm、 ARM 汇编工具手册中对此进行了说明。
[报价用户="Shivam Kakad"]是否有人可以为我提供相同的链接?
sectti.pl 和其他几个类似的脚本位于 CG_xml 包中。
谢谢、此致、
乔治
嗨! 感谢您的帮助和详细信息。
我可以使用 armnm 生成文件。 但生成的文件并不完全是我想要的。
我想让所有全局符号都具有其地址、项目大小和字节大小。
但是、使用此应用程序、我可以使用地址生成符号。
我是否可以通过某种方式使用此应用程序生成?
此致、
Shivam Kakad
[引用 user="Shivam Kakad"]我想让所有全局符号都具有其地址、项目大小和字节大小。
遗憾的是、TI 没有用于生成所有这些信息的实用程序。
谢谢、此致、
乔治