This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS570LS3137:如何生成.COFF 格式文件

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/841277/compiler-tms570ls3137-how-to-generate-coff-format-files

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在使用 Code Composer Studio 8.2.0并使用 ti-cgt-arm_18.1.0.LTS 编译器。

是否有人可以告诉我生成.COFF 文件所需的应用程序是什么?

或者、是否有任何方法可以将.out 文件转换为.coff???

感谢快速响应。

此致、

Shivam Kakad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到有 sectti.pl perl sript 用于从.xml 文件中获取符号表文件。

    我应该从何处访问它?

    是否有人可以为我提供相同的链接?

    此致、

    Shivam Kakad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Shivam Kakad"]是否有人可以告诉我我生成.COFF 文件需要使用哪一个应用程序?

    您需要安装 ARM 编译器5.2.9版并使用选项 --abi=ti_arm9_abi 进行编译。  该编译器版本已使用2.5年。  但它是支持 ABI ti_arm9_abi 的最后一个版本。  在其他详细信息中、ti_ARM9_ABI 使用 COFF 目标文件格式。

    获取5.2.9版的唯一方法是使用 CCS 中内置的编译器更新功能。  选择"帮助|安装代码生成编译器工具"。  使用下面的屏幕截图作为指南。

    请注意、您需要重建整个系统中的所有内容。  如果您有任何目标代码库、则需要从源代码重新编译它们或获取它们的 COFF 变体。

    [报价用户="Shivam Kakad"]是否有任何方法可以将.out 文件转换为.coff????

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Shivam Kakad"]我看到有 sectti.pl perl sript 用于从.xml 文件获取符号表文件。

    有这样一个脚本。  但这不是它所做的。  sectti.pl 会生成有关可执行.out 文件中所有段的报告。  其名称、起始地址、大小等   

    如果您需要符号表、请考虑使用实用程序 armnmARM 汇编工具手册中对此进行了说明

    [报价用户="Shivam Kakad"]是否有人可以为我提供相同的链接?

    sectti.pl 和其他几个类似的脚本位于 CG_xml 包中。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨! 感谢您的帮助和详细信息。

     我可以使用 armnm 生成文件。 但生成的文件并不完全是我想要的。

    我想让所有全局符号都具有其地址、项目大小和字节大小。

    但是、使用此应用程序、我可以使用地址生成符号。

    我是否可以通过某种方式使用此应用程序生成?

    此致、

    Shivam Kakad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Shivam Kakad"]我想让所有全局符号都具有其地址、项目大小和字节大小。

    遗憾的是、TI 没有用于生成所有这些信息的实用程序。

    谢谢、此致、

    乔治