工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
在 MacOSX 上安装 CCS 后、我们希望就客户的反馈寻求您的支持。据他们说 、它看起来像普通/香草 Eclipse、但 CCS 中的任何内容都不起作用。
我们要确认是否存在类似的情况、以及可能的解决方法是什么。
感谢您对此查询的帮助。
谢谢你。
此致、
标记
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Mark、
我将需要更多信息。 他们安装了哪个版本的 CCS? 什么版本的 macOS? 他们使用什么来运行 CCS? 也就是说、如果他们运行的是 eclipse.app、而不是 CCStudio.app、他们将运行的内容与库存 eclipse 非常接近。
我的主机器是 Mac、我个人看不到这种情况。 我也不记得在论坛上有任何类似的事情。 他们能否发送屏幕截图。 一种了解其运行情况的简单方法是在启动 CCS 时出现哪个启动屏幕。 是 CCS 启动界面还是 Eclipse 界面?
此致、
John
安装 CCS 插件、我可以在菜单中看到很多插件。
他们确实运行的是 eclipse.app、而不是 CCStudio.app
下面的左侧是我运行 eclipse.app、右侧是 CCStudio.app、用于 macOS 10.14.2上的相同 CCSv9.1安装。
与屏幕截图类似、您可以在我的左侧看到应用标题为 Eclipse。 活动视图是资源视图(包含文件夹覆盖的文件图标)。
他们能否直接进入 Finder 并运行 CCStudio、然后查看加载是否正确?
此致、
John