This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
在 MacOSX 上安装 CCS 后、我们希望就客户的反馈寻求您的支持。据他们说 、它看起来像普通/香草 Eclipse、但 CCS 中的任何内容都不起作用。
我们要确认是否存在类似的情况、以及可能的解决方法是什么。
感谢您对此查询的帮助。
谢谢你。
此致、
标记
Mark、
我将需要更多信息。 他们安装了哪个版本的 CCS? 什么版本的 macOS? 他们使用什么来运行 CCS? 也就是说、如果他们运行的是 eclipse.app、而不是 CCStudio.app、他们将运行的内容与库存 eclipse 非常接近。
我的主机器是 Mac、我个人看不到这种情况。 我也不记得在论坛上有任何类似的事情。 他们能否发送屏幕截图。 一种了解其运行情况的简单方法是在启动 CCS 时出现哪个启动屏幕。 是 CCS 启动界面还是 Eclipse 界面?
此致、
John
安装 CCS 插件、我可以在菜单中看到很多插件。
他们确实运行的是 eclipse.app、而不是 CCStudio.app
下面的左侧是我运行 eclipse.app、右侧是 CCStudio.app、用于 macOS 10.14.2上的相同 CCSv9.1安装。
与屏幕截图类似、您可以在我的左侧看到应用标题为 Eclipse。 活动视图是资源视图(包含文件夹覆盖的文件图标)。
他们能否直接进入 Finder 并运行 CCStudio、然后查看加载是否正确?
此致、
John