This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:Mac OSX CCS 安装程序

Guru**** 2255940 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/838982/ccs-ccstudio-mac-osx-ccs-installer

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

在 MacOSX 上安装 CCS 后、我们希望就客户的反馈寻求您的支持。据他们说 、它看起来像普通/香草 Eclipse、但 CCS 中的任何内容都不起作用。

我们要确认是否存在类似的情况、以及可能的解决方法是什么。

感谢您对此查询的帮助。

谢谢你。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我将需要更多信息。  他们安装了哪个版本的 CCS?  什么版本的 macOS?  他们使用什么来运行 CCS?  也就是说、如果他们运行的是 eclipse.app、而不是 CCStudio.app、他们将运行的内容与库存 eclipse 非常接近。

    我的主机器是 Mac、我个人看不到这种情况。 我也不记得在论坛上有任何类似的事情。  他们能否发送屏幕截图。  一种了解其运行情况的简单方法是在启动 CCS 时出现哪个启动屏幕。  是 CCS 启动界面还是 Eclipse 界面?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回答。  

    客户在 2017 Macbook Pro 上使用 Mac OSX 10.13.6。 他们还向我们发送了一小段他所看到的内容、提前感谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装 CCS 插件、我可以在菜单中看到很多插件。

    他们确实运行的是 eclipse.app、而不是 CCStudio.app

    下面的左侧是我运行 eclipse.app、右侧是 CCStudio.app、用于 macOS 10.14.2上的相同 CCSv9.1安装。

    与屏幕截图类似、您可以在我的左侧看到应用标题为 Eclipse。  活动视图是资源视图(包含文件夹覆盖的文件图标)。

    他们能否直接进入 Finder 并运行 CCStudio、然后查看加载是否正确?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    您是否能够确认客户是否正在运行 CCStudio.app?  看起来他们错误地运行 eclipse.app

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、John、客户尚未发送回复、我已经将他链接到此主题。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  我将关闭该线程。  如果他们返回时只回复该主题帖、它将再次打开。

    John