This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:Code Composer Studio 响应非常慢

Guru**** 2200880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/780218/ccs-tms320f28335-code-composer-studio-very-slow-response

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

你好

这真的很烦人-但 Code Composer (64位 Windows 10上的 v8.3.0.00009)在太多情况下的响应非常慢:

(1)标记实例-当我在编辑器中单击某个变量等时、它比它早几十秒、并且所有实例都突出显示。
(2) Windows (如"首选项"或"显示视图")、您可以在其中"键入筛选器文本"以缩小选择范围-如果它完全正常、则需要很长时间才能工作。
(3)作为(2)、在"Preferences > Keys (首选项>密钥)"窗口中过滤密钥。

我找到了另一个关于(1) e2e.ti.com/.../716970的主题 、然后我关闭"标记出现"以加快响应(变通办法、但不是理想)、但没有找到解决其他问题的方法。
正如建议的那样、我尝试了"-clear"选项、之后(2)可能会修复一次、但随后会再次出现。  索引重建在修复(1)方面没有帮助。

这是至少3台装有 CCS 8.3.0和 Windows 10的 PC 上的问题。  我已尝试返回到 CCS 5 (我以前使用过它)、一切都正常(尽管 W10未正式支持)。

帮助!

我是否可以关闭任何加载项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从启动时加载的列表中取消选择了各种插件。  如下图所示、问题已解决。  默认情况下、除"商城客户端"外、所有内容均已激活。  我真的不知道其中的任何一个功能是什么、如果需要、我猜我停用的所有功能都不是必需的。

    有人想知道吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giles、

    不幸的是,这是一个问题,我们已经困扰了一段时间:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/659011

    我们已经做了一些渐进的修正,但它当然没有解决所有问题。 我们从未能够始终如一地重现问题。 提供上述引用线程中提到的堆栈线程转储有助于进行其他调查。

    关闭索引器会有所帮助-但当然、您会失去许多编辑器功能。  

    清理工作区也会有所帮助。 但是、与-clean 选项一起、问题可能会在一段时间后重新出现。

    如前几篇文章所述、工作区的大小与大型开放项目的数量有关、可能会产生很大的影响(假设启用了索引器)。 您是否有这样的环境?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我创建了一个新的空工作区。  即使没有项目、在一小段时间(一到两分钟)后、中的滤波器函数(例如"显示视图"对话框)也停止工作。  这是我发布帖子的原因、因为某些对话框(如"首选项")有很多选项、因此确实需要筛选器。

    我还从该工作区添加了堆栈线程转储。

    谢谢、Giles

     e2e.ti.com/.../7853.dump.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供转储日志。 工程部门已分析了日志、并确定了与自动更新相关的一个潜在根本原因。 您能否在 CCS 中禁用自动更新功能、并查看这是否有帮助?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的上述建议似乎有效!
    如上所述、我已经禁用了此功能和一些插件、现在不再看到问题。
    因此、我将插件重置为默认值、重新启用此功能并关闭并重新打开 CCS。 问题再次出现后、 这时可能会出现一个小弹出窗口、提示有可用的更新。 再次禁用该功能并重新启动 CCS、我发现问题未出现-一切正常。

    不过、有一点:如上所述、我可以通过禁用上面显示的插件来防止出现此问题。 重新启用它们会导致问题再次出现。 我没有更改自动更新设置(可能已禁用)、除非其中一个插件相关。

    非常感谢、Giles
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好、感谢您的试用。

    [引用 user="Giles Robnson">如上所述,我可以通过禁用上述插件来防止出现此问题。 重新启用它们会导致问题再次出现。 我没有更改自动更新设置(可能已禁用)、除非其中一个插件相关。

    尝试更新一个(或多个)插件时可能会出现问题。 禁用插件可能意味着 CCS 不需要该插件的更新。 或者、禁用的插件之一可能与更新管理器相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一天之后、一切仍然正常。 太棒了。
    再次感谢。