工具/软件:Code Composer Studio
你好
这真的很烦人-但 Code Composer (64位 Windows 10上的 v8.3.0.00009)在太多情况下的响应非常慢:
(1)标记实例-当我在编辑器中单击某个变量等时、它比它早几十秒、并且所有实例都突出显示。
(2) Windows (如"首选项"或"显示视图")、您可以在其中"键入筛选器文本"以缩小选择范围-如果它完全正常、则需要很长时间才能工作。
(3)作为(2)、在"Preferences > Keys (首选项>密钥)"窗口中过滤密钥。
我找到了另一个关于(1) e2e.ti.com/.../716970的主题 、然后我关闭"标记出现"以加快响应(变通办法、但不是理想)、但没有找到解决其他问题的方法。
正如建议的那样、我尝试了"-clear"选项、之后(2)可能会修复一次、但随后会再次出现。 索引重建在修复(1)方面没有帮助。
这是至少3台装有 CCS 8.3.0和 Windows 10的 PC 上的问题。 我已尝试返回到 CCS 5 (我以前使用过它)、一切都正常(尽管 W10未正式支持)。
帮助!
我是否可以关闭任何加载项?