工具/软件:Code Composer Studio
CCS 9.10_win64、 一个"helloworld"项目。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
CCS 9.10_win64、 一个"helloworld"项目。 谢谢!
我提取了附带的文件,但似乎多个文件(*。project 文件以及 hello.c)不是文本/可读格式。 您使用哪个程序来存档文件?
您运行的是哪种操作系统、它是与中文 Windows 不同的语言吗?
您附加的"新建项目"向导的屏幕截图类似于来自 CCSv5或 CCSv6。 此外、错误消息(7.4)中提到的编译器版本是 CCSv5中包含的较旧版本、可能是 v6。 在 CCS 9.1.0中、"新建项目"向导看起来稍有不同、因此我不理解如果您使用9.1.0创建新项目、您是如何看到这些字段的。
我建议在新目录中安装新的 CCS 纯净版本、然后再次完成创建新项目的过程。
由于我没有听到您的反馈,我假设您能够解决这个问题。 如果不是、请随时在下面发布带有更新的回复(或创建新主题帖)。 谢谢!
能否附加此项目中使用的 main.c 文件?
Aartis 、
感谢您的帮助!
我找到原因。 我 的文件已加密。 在 DSP 项目中。
但加密文件 可以在 ARM 项目中成功构建。