This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCS 9.10不编译.ELF

Guru**** 2534270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/846050/ccs-ccstudio-ccs-9-10-not-build-elf

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

CCS 9.10_win64、 一个"helloworld"项目。     谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此项目是否是使用较早版本的 CCS 创建的、您现在要将其导入到 CCS 9.1.0中?

    如果您可以压缩整个项目文件夹并将其附加到此处、这将有助于我们重现并调查错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aartis

         感谢您的回复!

         CCS 9.1.0.e2e.ti.com/.../HelloWorld.rar 中的新项目

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提取了附带的文件,但似乎多个文件(*。project 文件以及 hello.c)不是文本/可读格式。 您使用哪个程序来存档文件?  

    您运行的是哪种操作系统、它是与中文 Windows 不同的语言吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您附加的"新建项目"向导的屏幕截图类似于来自 CCSv5或 CCSv6。 此外、错误消息(7.4)中提到的编译器版本是 CCSv5中包含的较旧版本、可能是 v6。 在 CCS 9.1.0中、"新建项目"向导看起来稍有不同、因此我不理解如果您使用9.1.0创建新项目、您是如何看到这些字段的。

    我建议在新目录中安装新的 CCS 纯净版本、然后再次完成创建新项目的过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我没有听到您的反馈,我假设您能够解决这个问题。 如果不是、请随时在下面发布带有更新的回复(或创建新主题帖)。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aartis 、

      抱歉!  我最近还会处理其他事情。

      现在、我在 CCS 5.3和 WINXP32中再次解释我的问题。   

      谢谢!

     

       




     

     

     

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否附加此项目中使用的 main.c 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aartis 、

      感谢您的帮助!

      我找到原因。  我 的文件已加密。 在 DSP 项目中。

      但加密文件 可以在 ARM 项目中成功构建。