This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-OMAPL138:PROCESSOR-SDK-OMAPL138

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/754759/ccs-processor-sdk-omapl138-processor-sdk-omapl138

器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL138
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

在 Live Session、CPU Load Graph 和 Task 期间无法显示 Execution Graph 和 printf Logs (0记录)
Load Graph are OK (请参阅随附的 RTOS cfg 映像)。 基于创建新的 CCS 项目 C67xx UIA- Stairstep
秒模式(参见所附图像)。
CCS 8.1.0;OMAPL138;DSP674x;XDS110;SYS/BIOS 6.52.00.12; XDCtools 3.50.07.20;UIA 2.21.2.07;ti-
PROCESSOR-SDK-RTOS-Omapl138-lcdk-04.00.04-windows-x86-64安装(创建:PROCESSOR-SDK-RTOS-
Omapl138_5_00_00_15)/
这样就可以在 ccs7.3、XDCtools 3.32.2.2.25、BIOS 6.46.5.55上正常工作;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请对延迟表示歉意;我将在今天晚些时候再次尝试重现此问题。

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    操作似乎不是问题的责任、因为使用旧版本(如 CCSv7.2)的效果相当好。 因此、它可能是 XDCtools 与 BIOS 版本的对比、或者...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Itzhak、

    很抱歉耽误您的时间;在这里、我在安装/配置 OMAPL PDK 时仍然遇到一些问题、但我仔细检查了您的工具版本。

    SysBIOS 下载主页显示6.52.00.12版本已通过 XDC 3.50.00.10验证、这可能是导致此功能不能正常运行的原因。
    software-dl.ti.com/.../index.html

    此外、您正使用哪款 OMAPL PDK? 您的原始帖子提到两个版本。

    OMAPL PDK 5.00.00.15具有相同的 SYSBIOS 和 UIA、但它使用 XDC 3.50.03.33。

    是否可以尝试将 yoru 项目设置为使用 PDK 提供的 XDC 来确保正确?

    同时、我将尝试克服 PDK 问题并在此处运行您的设置。

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔

    抱歉、它是"ti-processor-sdk-rtos-omapl138-lcdk-05.00.00.15-Windows-x86-64安装.exe"。

    此安装在 oct-18之前,并按照说明进行处理。 大多数模块和产品工作正常、但 主题已提及。

    顺便说一下、它为我的学生提供课程服务、因此今年使用新安装并不实用、而是尝试改进。 我可能修改的下一个更新是在夏季(明年之前)。

    谢谢、

    Itzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itzhak、

    很抱歉耽误您的时间;我以前使用 TI 处理器 SDK 5.00.00.15时丢失了设置。

    我今天安装了最新版本(5.01.00.11)、并且使用其内部组件版本(BIOS 6.73.00.12、UIA 2.30.01.02、XDC 3.50.07.20)、我能够拥有一个完全正常运行的 RTOS 分析器会话、该会话可消除 CCS 或调试器固有的损坏。  

    下面提供了一些设置屏幕截图。 我使用的是具有 XDS200调试探针的 OMAPL138 LCDK 电路板。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔

    首先、您是否看到了执行图的信息(我假设您确实看到了、因为 printf 日志也起作用)。

    我似乎需要重新安装最新版本(5.01.00.11以及 BIOS 6.73.00.12、UIA 2.30.01.02、XDC 3.50.07.20)。 正如我所解释的、这种情况现在无法实现、这是一个学术问题。 现在,我可以为学生运行临时修补程序。

    是否有方法了解出现了什么问题或缺失。 我可以运行试验并为您提供所需的任何数据。

    谢谢、

    Itzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉斐尔
    已使用 XDC 3.50.00.10进行测试、仍然存在问题。

    BR、
    Itzhak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔

    在我们的讨论中、另一个相关问题如下所示。

    导入项目 "MCASP_Audio_lcdkOMAPL138_c674xExampleProject"、编译在 XDCTools 版本:3.50.00.10和3.50.07.20下正常;

    启动 MCASP 器件时、调试会话在退出函数处停止、如下图所示: