Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138、 SYSBIOS
工具/软件:Code Composer Studio
在 Live Session、CPU Load Graph 和 Task 期间无法显示 Execution Graph 和 printf Logs (0记录)
Load Graph are OK (请参阅随附的 RTOS cfg 映像)。 基于创建新的 CCS 项目 C67xx UIA- Stairstep
秒模式(参见所附图像)。
CCS 8.1.0;OMAPL138;DSP674x;XDS110;SYS/BIOS 6.52.00.12; XDCtools 3.50.07.20;UIA 2.21.2.07;ti-
PROCESSOR-SDK-RTOS-Omapl138-lcdk-04.00.04-windows-x86-64安装(创建:PROCESSOR-SDK-RTOS-
Omapl138_5_00_00_15)/
这样就可以在 ccs7.3、XDCtools 3.32.2.2.25、BIOS 6.46.5.55上正常工作;