工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我开始使用 Code Composer Studio (版本:8.2.0.00007)并从 git 导入了一个项目。
索引器似乎不起作用、因为当我单击 F3/Open Declaration 时、不会发生任何情况。 我在左下角看到"所选文本无法映射到符号名称"。
我从头开始创建了一个新项目、并添加了一个新类、其中所有内容都可以正常工作。 我意识到、在新的 C++项目中、它突出显示类/公共/构造函数/析构函数等字 在大纲中,它显示了类的名称和可用的方法。
但在我的旧 C++项目中、它不会突出显示这些字中的任何一个、并且在大纲视图中、它仅显示头文件的名称。
如何使 CCS 处理我的旧 CPP 文件、如 C++文件、并希望索引能够正常工作?
非常感谢、
A