This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 不能将.cpp 文件视为 C++- F3/index 不能#39;t 工作

Guru**** 2020320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/733120/ccs-ccs-doesn-t-treat-my-cpp-file-like-c---f3-index-doesn-t-work

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我开始使用 Code Composer Studio (版本:8.2.0.00007)并从 git 导入了一个项目。

索引器似乎不起作用、因为当我单击 F3/Open Declaration 时、不会发生任何情况。 我在左下角看到"所选文本无法映射到符号名称"。

我从头开始创建了一个新项目、并添加了一个新类、其中所有内容都可以正常工作。 我意识到、在新的 C++项目中、它突出显示类/公共/构造函数/析构函数等字 在大纲中,它显示了类的名称和可用的方法。

但在我的旧 C++项目中、它不会突出显示这些字中的任何一个、并且在大纲视图中、它仅显示头文件的名称。

如何使 CCS 处理我的旧 CPP 文件、如 C++文件、并希望索引能够正常工作?

非常感谢、

A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这是一个已知问题(CCDSK-3290),将通过 CCSv8.3.0解决

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的回答。 您对何时发布此版本是否有任何估计? 因此很难在整个项目中导航。

    非常感谢、

    全日空

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计划在下个月进行:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Code_Composer_Studio_Roadmap#Schedule_for_upcoming_releases

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能不能同时让某人从发展中获得解决办法。 我也花了不合理的时间尝试解决这个问题;在没有语义突出显示的情况下浏览公司的代码是非常困难的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、唯一的权变措施是恢复到 CCS 8.1

    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有此问题的缺陷报告?

    编辑:啊! 很抱歉 、CCDSK-3290一开始就没收到