Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, CC3100
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529、 CC3100
工具/软件:Code Composer Studio
我目前正在从事这个项目。 我需要看到将此 Booster Pack 与 msp430f5529连接在一起的演示。 我从样本中导入了该文件。 但编译时出错、请有人帮助我...
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, CC3100
工具/软件:Code Composer Studio
我目前正在从事这个项目。 我需要看到将此 Booster Pack 与 msp430f5529连接在一起的演示。 我从样本中导入了该文件。 但编译时出错、请有人帮助我...
这些是错误和警告
说明资源路径位置类型
此工程是使用当前未安装的编译器版本创建的- 4.3.1 [MSP430]。 请参阅"帮助">"安装新软件"并选择"代码生成工具更新"以检查此编译器是否可通过 CCS 更新获得。
说明资源路径位置类型
无效的项目路径:未找到包含路径(\examples\common)。 CC3100_SDK_ROOT 路径-入口路径进入问题
说明资源路径位置类型
无效的项目路径:未找到包含路径(\platform\msp430f5529lp)。 CC3100_SDK_ROOT 路径-入口路径进入问题
说明资源路径位置类型
无效的项目路径:未找到包含路径(\simplelink\include)。 CC3100_SDK_ROOT 路径-入口路径进入问题
说明资源路径位置类型
无效的项目路径:未找到包含路径(\simplelink\source)。 CC3100_SDK_ROOT 路径-入口路径进入问题
说明资源路径位置类型
此项目包含34个未解析的可构建链接资源。 工程可能无法按预期编译。 CC3100_SDK_ROOT 项目问题
第一个错误出现、因为工程设置为使用4.3.1编译器、并且未安装编译器(或类似的编译器)。 这可以通过安装该编译器或将工程更改为使用存在的编译器来解决。 在下面的屏幕截图中、您可以看到如何将工程更改为使用已安装的编译器:
基本上、我将编译器从4.3.1更改为16.9.6。
我还必须将输出格式更改为 elf
在我进行这些更改后、示例构建就可以了。
对于您来说、解决 SDK 位置时似乎遇到问题。 如果您转到包含选项并将鼠标放在[...]上、 除了其中包含 CC3100_SDK 的路径之一、它还会解析到 SDK 的安装位置。
似乎未定义 SDK 位置的变量。
您可以检查项目属性中的变量、如下所示。 确保选中此复选框以查看系统变量。
您的 CCS 显示了什么值? SDK 是否已移动?
此致、
John