This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3100BOOST:编译时出现 Getting Started_With _WLAN_station 错误..

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/650715/ccs-cc3100boost-getting_started_with_wlan_station-error-while-compile

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529CC3100

工具/软件:Code Composer Studio

 我目前正在从事这个项目。 我需要看到将此 Booster Pack 与 msp430f5529连接在一起的演示。 我从样本中导入了该文件。 但编译时出错、请有人帮助我...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Birla、

    您能告诉我们您看到的错误消息是什么吗?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是错误和警告

    说明资源路径位置类型
    此工程是使用当前未安装的编译器版本创建的- 4.3.1 [MSP430]。 请参阅"帮助">"安装新软件"并选择"代码生成工具更新"以检查此编译器是否可通过 CCS 更新获得。

    说明资源路径位置类型
    无效的项目路径:未找到包含路径(\examples\common)。 CC3100_SDK_ROOT 路径-入口路径进入问题

    说明资源路径位置类型
    无效的项目路径:未找到包含路径(\platform\msp430f5529lp)。 CC3100_SDK_ROOT 路径-入口路径进入问题

    说明资源路径位置类型
    无效的项目路径:未找到包含路径(\simplelink\include)。 CC3100_SDK_ROOT 路径-入口路径进入问题

    说明资源路径位置类型
    无效的项目路径:未找到包含路径(\simplelink\source)。 CC3100_SDK_ROOT 路径-入口路径进入问题

    说明资源路径位置类型
    此项目包含34个未解析的可构建链接资源。 工程可能无法按预期编译。 CC3100_SDK_ROOT 项目问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个错误出现、因为工程设置为使用4.3.1编译器、并且未安装编译器(或类似的编译器)。  这可以通过安装该编译器或将工程更改为使用存在的编译器来解决。  在下面的屏幕截图中、您可以看到如何将工程更改为使用已安装的编译器:

    基本上、我将编译器从4.3.1更改为16.9.6。

    我还必须将输出格式更改为 elf

    在我进行这些更改后、示例构建就可以了。

    对于您来说、解决 SDK 位置时似乎遇到问题。  如果您转到包含选项并将鼠标放在[...]上、 除了其中包含 CC3100_SDK 的路径之一、它还会解析到 SDK 的安装位置。

    似乎未定义 SDK 位置的变量。

    您可以检查项目属性中的变量、如下所示。  确保选中此复选框以查看系统变量。

    您的 CCS 显示了什么值?  SDK 是否已移动?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 没有类似这样的系统变量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在它给出了该误差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在第一个捕获中、它未显示 CC3100_SDK_ROOT 变量。 它将恰好位于捕获列表的开始位置。 我怀疑变量不存在。

    项目是如何导入的? 当项目导入工作区时、应该会自动设置此项。 该方法应转到项目菜单。 选择 Import CCS Projects。 浏览到项目的位置。 选择项目。 导入。 如果使用了不同的方法、我建议右键单击该工程并选择 Delete、然后选择 yes 以从文件系统中删除该工程、从而将其从工作区中删除。

    如果在导入时使用了 CCS 项目导入功能、则让我们尝试使用屏幕截图中显示的值添加变量 CC3100_SDK_ROOT。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,正如你刚才所说,我仍然遇到这样的错误  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Birla、

    当您说您执行了我建议的操作时、您删除了项目并再次导入、还是定义了变量?

    SDK 安装在哪个文件夹中?
    项目是如何导入的?



    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Birla、

    您是否仍然对此有疑问? 您能否准确描述项目的导入方式? 我怀疑这不是使用必要的方法完成的。

    1) 1) SDK 安装在哪里?
    2) 2)请描述用于导入项目的方法。 该方法应转到"Project"菜单、然后选择"Import CCS Projects"。 浏览到 SDK 的安装位置。 然后选择所需的示例。

    此致、
    John