This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:编译速度慢的 CCS6

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/705994/ccs-slow-compile-ccs6

工具/软件:Code Composer Studio

我有 CCS6版本 1.3.00033_Win32。 当我想在 我的项目中只编译一个*.c 文件(构建所选文件) 时,可能需要1分钟20秒,

当我在 命令行中使用"C:\ti\ccsv6\tools\compiler\c6000_7.4.18\bin\cl6i"运行编译时,可能需要几秒钟 (~2sec),

为什么会发生这种情况?

有人有什么想法吗?

我是否可以更改我的项目以更快地编译?

谢谢,

Arik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arik:
    您是否传递了与 CCS 在从命令行编译时完全相同的编译器选项?

    在任何情况下、1+分钟都非常慢。 可能还有一些其他 IDE 操作在机罩下发生。 如果您有一个大型工程、则可以尝试禁用索引器:
    software-dl.ti.com/.../sdto_ccs_build-handbook.html

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ki,

    我将索引器选项更改为禁用,但我看不到编译时间的任何更改。

    BR、

    Arik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arik、
    对于 CCS 中的编译、它花费的大部分时间在哪里? 您在构建控制台中看到的最后一件事是什么?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ki、

    对于 CCS 中的编译、它花费的大部分时间在哪里? 我正在考虑建造、但我不确定。


    您在构建控制台中看到的最后一件事是什么?

    "C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-k -j 32 GCding/CalcGoldenCellGridCorrelMatlate_kernel.obj -O
    1分钟+
    '完成的建筑:N:/Qip/WI/LowLevel/DSP/GCGridding/CalcGoldenCellGridCorrelMatrix_kernel.c '


    谢谢、
    Arik。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇、我看到您使用-j 32构建。 您是否在具有32个内核的 PC 上构建? 您能否尝试禁用并行编译并查看它是否有任何影响?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki