请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
我有 CCS6版本 1.3.00033_Win32。 当我想在 我的项目中只编译一个*.c 文件(构建所选文件) 时,可能需要1分钟20秒,
当我在 命令行中使用"C:\ti\ccsv6\tools\compiler\c6000_7.4.18\bin\cl6i"运行编译时,可能需要几秒钟 (~2sec),
为什么会发生这种情况?
有人有什么想法吗?
我是否可以更改我的项目以更快地编译?
谢谢,
Arik。