This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2812:CCS V6闪存 API

Guru**** 2250420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/685967/ccs-tms320f2812-ccs-v6-flash-api

器件型号:TMS320F2812

工具/软件:Code Composer Studio

从 CCS3转换为 CCS6。 在 CCS3上、我将 Flash2812_API_V210.lib 复制到我的源文件夹中、并将以下行包含在我的链接器命令文件中...

.\source\Flash2812_API_V210.lib

这是否仍然适用于 CCS6? 我似乎无法使它正常工作。 我使用闪存 API 擦除和重新编程内部闪存扇区。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Rod Guthmueller">这是否仍然适用于 CCS6? 我似乎无法使它正常工作。 [/报价]

    您能否提供有关它在 CCSv6中如何不起作用的更多信息? 如果抛出错误,是否可以发布完整的错误消息? 但 CCS 编译控制台中的完整输出将非常有用。 此外、请展示如何在链接器命令文件中引用库的完整语法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过电子邮件将整个项目文件夹发送给您是否有帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然。 您可以压缩项目文件夹并将其附加到此处。 或者、如果您希望私下共享、您可以发送私人消息。 只需将鼠标悬停在某个论坛帖子上的我的姓名上、它就会让您向我发送一条私人消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连杆、

    由于我没有听到您的反馈,我假设您能够解决此问题,并将关闭此主题。
    如果问题未得到解决、请向我们发送您的项目、以便我们可以尝试重现并调查问题。 谢谢!