工具/软件:Code Composer Studio
您好、香榭丽舍
我的客户遇到一种奇怪的行为。 XDS100驱动程序作为新版本显示为 wiki。
他们可以使用它对 C2000进行调试和编程。
但是,当他们希望通过 CCS 解锁器件 并读取存储器时,解锁过程总是失败的。
由于我的系统仍然是旧版本的驱动程序、因此在我的计算机上使用相同的硬件将变得正常。
1. 在解锁 CSM 函数时、新版本和旧版本之间有什么区别吗?
2.是否可以使操作系统驱动程序恢复到旧版本?
谢谢
BR
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好、香榭丽舍
我的客户遇到一种奇怪的行为。 XDS100驱动程序作为新版本显示为 wiki。
他们可以使用它对 C2000进行调试和编程。
但是,当他们希望通过 CCS 解锁器件 并读取存储器时,解锁过程总是失败的。
由于我的系统仍然是旧版本的驱动程序、因此在我的计算机上使用相同的硬件将变得正常。
1. 在解锁 CSM 函数时、新版本和旧版本之间有什么区别吗?
2.是否可以使操作系统驱动程序恢复到旧版本?
谢谢
BR
Brian
您好,Rafael,
开始时、客户报告的 bin 文件在解锁后使用 Uniflash 读取映像时全为零。
控制台信息和成功时显示解锁程序。
为了逐项列出步骤,我与他们一起使用 CCS 来检查所有内容。
我在他们的 PC 上为这种情况提供资金、因为他们展示了新的驱动程序、所以 我 在 我的 PC 上使用了相同的硬件。
但是,我的 PC 被分配给设备的驱动程序是旧的,我可以成功 地解锁设备并读出设备映像。
他们尝试重新安装 CCS、但不可行。
客户希望尝试使用旧版本的驱动程序、以便他们可以降低 驱动 程序版本的等级。
BR
Brian
Brian、
在任何现代操作系统(Windows 7或 Windows 10)中、我都找不到较新的 XDS100驱动程序与 CCS 之间的不兼容性、但我将注意其他可能指示出现问题的报告。
解决您的问题:如果客户安装了较旧版本的驱动程序、它们很可能仍位于 Windows 驱动程序存储区中、并且可以从控制面板内部进行更改。
从控制面板:
-右键单击其中一个 XDS100条目、然后选择 Update Driver Software...
-单击“Browse my computer for driver software (浏览我的计算机以获取驱动程序软件)
-单击“Let me pick from a list of device drivers on my computer (让我从计算机上的设备驱动程序列表中选择)”
-视图应显示系统中可用的所有驱动程序版本,如下所示。 选择 TI XDS100通道 A (或 B)、然后单击 Next (下一步)完成驱动程序切换。
-对另一个 XDS100条目重复此操作
希望这对您有所帮助、
拉斐尔