This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 中的 XDS100新版本驱动程序

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/686483/ccs-xds100-new-version-driver-at-ccs

主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好、香榭丽舍

我的客户遇到一种奇怪的行为。 XDS100驱动程序作为新版本显示为 wiki。

他们可以使用它对 C2000进行调试和编程。

但是,当他们希望通过 CCS 解锁器件 并读取存储器时,解锁过程总是失败的。

由于我的系统仍然是旧版本的驱动程序、因此在我的计算机上使用相同的硬件将变得正常。

1. 在解锁 CSM 函数时、新版本和旧版本之间有什么区别吗?

2.是否可以使操作系统驱动程序恢复到旧版本?

谢谢

BR

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    我没有看到任何关于更新的驱动程序和 CSM 解锁问题的报告;我自己过去也没有遇到过问题、因此我怀疑问题的根源可能是别的地方。

    在有问题的主机中、您能否尝试使用 Uniflash 等解锁器件? 这有助于排除驱动程序的任何问题、并将诊断重点放在 CCS 本身上。

    除此之外、我还将检查下面故障排除页面中显示的步骤以及 CSM 常见问题解答

    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    processors.wiki.ti.com/.../Code_Security_Module_FAQ_for_C2000

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rafael,

    开始时、客户报告的 bin 文件在解锁后使用 Uniflash 读取映像时全为零。

    控制台信息和成功时显示解锁程序。

    为了逐项列出步骤,我与他们一起使用 CCS 来检查所有内容。

    我在他们的 PC 上为这种情况提供资金、因为他们展示了新的驱动程序、所以 我 在 我的 PC 上使用了相同的硬件。

    但是,我的 PC 被分配给设备的驱动程序是旧的,我可以成功 地解锁设备并读出设备映像。

    他们尝试重新安装 CCS、但不可行。

    客户希望尝试使用旧版本的驱动程序、以便他们可以降低 驱动 程序版本的等级。

    BR

    Brian  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    在任何现代操作系统(Windows 7或 Windows 10)中、我都找不到较新的 XDS100驱动程序与 CCS 之间的不兼容性、但我将注意其他可能指示出现问题的报告。

    解决您的问题:如果客户安装了较旧版本的驱动程序、它们很可能仍位于 Windows 驱动程序存储区中、并且可以从控制面板内部进行更改。

    从控制面板:

    -右键单击其中一个 XDS100条目、然后选择 Update Driver Software...

    -单击“Browse my computer for driver software (浏览我的计算机以获取驱动程序软件)

    -单击“Let me pick from a list of device drivers on my computer (让我从计算机上的设备驱动程序列表中选择)”

    -视图应显示系统中可用的所有驱动程序版本,如下所示。 选择 TI XDS100通道 A (或 B)、然后单击 Next (下一步)完成驱动程序切换。

    -对另一个 XDS100条目重复此操作

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔