This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P4111:CCSv8 Resource Explorer、使用入门、CCS App Center 无法正常工作

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/714954/ccs-msp432p4111-ccsv8-resource-explorer-getting-started-ccs-app-center-not-working

器件型号:MSP432P4111

工具/软件:Code Composer Studio

CCS v 8.1.0.00011

Windows 10

新安装、防病毒、防火墙、应用程序安全性在安装过程中全部关闭。   安装程序以系统管理员身份运行。

启动时、打开网页配置的窗口/选项卡将导致快速黑闪存(选项卡启动)、然后显示白色、无连接或结果。

从以下位置无效:

-删除 \local\JxBrowser 文件夹

-更改工作区

-删除工作区\.jxbrower-data 缓存

-删除 tirex-localserver 文件夹

-更改为使用外部 Web 浏览器(Chrome、IE、Edge)

如果更改为使用外部 Web,Firefox -- Resource Explorer 选项卡将显示"Loading (正在加载)"。 。 。  正在启动 TIREX..."   然后鼠标指针改变、指示"活动状态"、CCS 挂起("无响应")。  对于其他选项卡、相关窗口将闪烁、变为灰色(似乎正常工作)、然后 CCS 处于"未响应"状态。  一旦没有响应、只 能通过中止该过程来终止程序(仅在响应缓慢的情况下才允许30分钟)。

在不同的时间、实际的错误窗口出现"发生配置文件错误"、"无法创建零件的控制"。

在 tirex 日志中注意到这一点:

"邮票":"2018-01T23:25:42.395Z"、
"优先级":"信息"、
"设施":"守护程序"、
"服务":"tirex"、
"args":[
"localserver"、
"已连接到远程服务器主机:http://dev.ti.com/tirex"
]
}、

在工作区日志中、有许多例外情况

!entry org.eclipse.equinox.event 4 0 2018-02018:15:31:16.643
!分派事件 org.osgi.service.event.Event 时出现消息异常[topic=org/eclipse/e4/ui/model/application/Application/Application/Element/tags/Add]{ChangedElement=Elipse.e4.ui.model.application.basic.impl.PartStackImpl@16a6d46(form:org.eclipse.e4.e4.e4.e1.org.datorystack.org.atested.edatriest.ed.ed.ed.ed.ed.org.edatags.e1.datorystags.org.atages.ed.at ContributorURI:空)(widget:CTabFolder{}、render:org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.SWT.StackRenderer@1693b1d、toBeReneded:true、ontop:false、visible:true、true、 containerData:null、accessibilityPhrase:null)、org.eclipse.e4.data={ChangedElement=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.basic.impl.PartStackImpl@16a6d46 (iterId:org.eclipse.e4.e4.e4.primaryDataStack、etags:[Editor.org.datorystack.org.org.etages.ets.ets.ets.ets.ets.etages. ACTIVE、最大化]、ContributorURI:空)(widget:CTabFolder{}、render:org.eclipse.e4.ui.workbenchers.SWT.StackRenderer@1693b1d、toBeReneded:true、ontop:false、visible:true、true、 containerData:null、accessibilityPhrase:null)、AttName=tags、EventType=Add、Position=3、 widget=CTabFolder{}、NewValue=最大化}、AttName=tags、EventType=Add、Position=3、 widget=CTabFolder{}、NewValue=最大化}以处理 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler@1897ffb
!堆栈0
org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:

原因:java.lang.IllegalArgumentException:
org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:63)
org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:47)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:146)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:397)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:383)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:962)
在 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementsToMinimize (MinMaxAddon.Java:726)
在 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.Maximize (MinMaxAddon.Java:699)
在 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.subscripteTopicTagsChanged (MinMaxAddon.Java:387)
sun.reflect.GeneratedMethodAccessor2.invoke(Unknown 来源)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:55)
(笑声) 150多

其他似乎与自动更新尝试相关。  以下列方式结束:

!Entry org.eclipse.e4.ui.workbench1 0 2018-02018:26:37.616
!消息 REX 1533165997616 [menu] failed to start server within timeout period

!entry org.eclipse.e4.ui.workbench1 0 2018-01 16:26:37.640
!消息 REX 1533165997640将 URL 更改为文件:/C:/ti/ccsv8/eclipse/..\tirex\ti-reex-core\public\plugin\serverdidnotstart.html


(此外、无论是干净的程序退出还是强制的程序退出、都会有孤立的进程继续运行。  根据具体条件、可以是每个文件的倍数:CCStudio.exe、 "JxBrowser Chromium Native "和"EventedI/O for V8 JavaScript"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale、

    在报告类似问题的其他情况下、删除 文件夹 C:\Users\ \AppData\Local\JxBrowser 并重新启动 CCS 可解决此问题。 但是、您似乎已经尝试过这种方法、但它没有帮助。

    让我尝试邀请一些专家来看看他们是否有其他建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dale、
    您是否能够打开"Getting Started"窗口? 我喜欢查看这是一般浏览器问题还是特定于窗口。 您可以使用新的工作区、"Getting Started"窗口是您将看到的第一个窗口。

    CCS 对浏览器窗口使用 jxbrowser (chromium)、切换外部浏览器类型对浏览器窗口没有影响。 内部浏览器窗口除外。 您可以通过打开首选项窗口并在树中选择'Code Composer Studio'来更改 CCS 使用的浏览器呈现引擎,请尝试使用 JavaFX 选项。 内部浏览器选项将基于您在其他设置中选择的浏览器选项。

    是否尝试删除 jxbrowser 的缓存目录? 它可能已损坏。 缓存文件夹位于此处:C:\Users\myid\AppData\Local\JxBrowser。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注、Patrick

    我猜我原来的帖子的含义可能不确定--是的,选项卡打开,但它们不显示内容(有时更改为灰色背景,这似乎是第一步)。  今天的其他测试增加了一些有关这方面的信息、至少可以更好地处理未发生的情况。

    我花了几天的时间来发布各种内容,包括 JavaFX 和内部浏览器以及更改工作空间,这些内容来自报告为其他人工作的论坛。

    但是,我当然可能错过了一些东西,或者没有尝试一个能使我成功的确切组合。 今天的测试表明,在前面的测试中,我有点不明白 JavaFX WebKit 的选择是否存储在工作区中,所以我以前从未实际观察到结果。

    注:对于将浏览器更改为 JavaFX Webkit 的任何其他用户,请不要同时切换工作区。 这是一个包含两个步骤的过程--用给定的工作区启动 CCS,更改浏览器首选项,然后停止 CCS。 重启 CCS 并选择相同的工作区。


    当前测试结果汇总:

    答:首次打开新工作区(默认为 JxBrowser)时会演示网络流量、但仅需~1/2秒的交换时间、然后什么也没有。  该 Exchange 似乎会下载入门内容的第一部分。  (我希望打开"Resource Browser"选项卡也会获得初始内容。)

    b.切换到 JavaFX WebKit 后,“入门”选项卡中有部分内容(但这似乎是通过以前的 JxBrowser 启动从.jxbrowser 缓存的初始填充中获得的)。  在选项卡中发布部分内容后,CCS (JavaFX )将在“(未响应)”[等待]状态下挂起。  没有从 JavaFX 中看到网络通信。

    最后还有一些猜测、但测试顺序和结果是相关的、我不确定如何令人信服地总结、因此请留下。


    今天测试的步骤(遗憾的是、这是如此重复、渐进的步骤):

    (我保留了所有工作区、以防其中一个日志有用。)

    1.删除%APPDATA%\local\JxBrowser
    2.创建新的工作区文件夹[v8h]
    3.启动 CCS;选择新的工作区[v8h]

    出现"Getting Started (使用入门)"选项卡、它没有内容(仅白色)。

    后来:我相信我现在看到的是一个灰色("正确的"背景)快速闪烁、然后是黑色、然后是白色。
    首先、闪存是 SWT/Swing 初始化、但现在似乎是初始正确的背景、然后无法显示已获得的内容。

    4.菜单->查看-> Resource Explorer

    Resource Explorer 选项卡出现、闪烁、最终没有内容。

    5.等待5分钟(如果是一些传输延迟)... 仍然没有内容。

    6.关闭 Getting Started (入门)和 Resource Browser (资源浏览器)选项卡。

    7.菜单->窗口->首选项-> Code Composer Studio

    选择 JavaFX WebKit 的单选按钮

    应用;应用并关闭

    8.关闭 CCS

    以下后台进程中的结果仍显示在任务管理器中:

    [1] ccstudio.exe
    [1]用于 V8 JavaScript 的 Ev通风 I/O
    [2]原生的 JxBrowser Chromium (在~30秒后、这两个已终止)

    9.删除%APPDATA%\local\JxBrowser
    10.创建另一个工作区文件夹[v8i]
    11.启动 CCS;选择最新的工作区[v8i]

    出现“Getting Started (使用入门)”选项卡,没有内容。

    12.检查菜单->窗口->首选项-> Code Composer Studio

    "铬"单选按钮已打开

    [[JavaFX WebKit 的选择在重新启动时尚未持久。 必须存储在工作区中。]]

    13.选择 JavaFX 单选按钮。

    应用;应用并关闭

    14.菜单->窗口->首选项-> Code Composer Studio

    JavaFX 单选按钮保持选中状态。

    应用并关闭

    15.关闭 Getting Started 选项卡

    16.关闭 CCS

    后台进程仍显示在任务管理器中:

    [1] ccstudio.exe
    [2]用于 V8 JavaScript 的 Ev通风 I/O
    [2]原生 JxBrowser Chromium (~60秒后、这两个已终止)

    17.删除%APPDATA%\local\JxBrowser

    18.启动 CCS;选择最新的工作区[v8i](现在已选择 JavaFX)

    19.菜单->视图->入门

    不是相同的黑色闪烁
    内容区域保持白色
    鼠标指针变为"活动"
    CCS 进入"(未响应)"状态


    当然、在安装后的首次 CCS 启动时、Windows 预紧程序(我是指 Windows Defender)防火墙询问了一些应用程序、我允许所有这些应用程序。
    现在没有任何指示。 但是、这可能是问题所在。


    20.终止 CCS (有偏见)
    21.清理了任务管理器中的孤立后台进程
    22.创建另一个工作区文件夹[v8j](如果因强制暂停而损坏)
    23.检查是否没有%APPDATA%\local\JxBrowser
    24.已关闭防火墙


    25.启动 CCS;选择新的工作区[v8j]

    (注意:默认返回 JxBrowser)

    Getting Started (使用入门)页面闪烁、无内容。

    26.打开 Killer Control Center 以查看是否有任何可注意的数据传输

    然而、显示了 JxBrowser Chromium Native
    入门过程中没有正在进行的活动

    27.菜单->视图-> Resource Explorer

    Killer Control Center 显示 Node.js 启动以及上载和下载指示~< 1秒、然后传输停止。 很快,Node.js 会从活动列表中删除。 当我检查任务管理器时、没有 Node.js

    Resource Explorer 选项卡中未填充内容。

    28.检查 Windows 控制面板、防火墙、"允许的应用程序"

    在专用网络上允许使用以下选项:

    CCStudio
    用于 V8 JavaScript 的 Ev通风 I/O
    Node.exe [cloudagent]
    node.js [tirex]

    29.关闭"Getting Started"和"Resource Explorer"选项卡

    30. Preferences -> Code Composer Studio

    选择 JavaFX WebKit 的单选按钮

    应用;应用并关闭

    31.关闭 CCS

    任务管理器中仍显示以下后台进程:

    [1] ccstudio.exe
    [1]用于 V8 JavaScript 的 Ev通风 I/O
    [2]原生的 JxBrowser Chromium


    32.启动 CCS;选择最新的工作区[v8j](选择 JavaFX)

    33.菜单->视图->入门

    错误窗口:

    发生系统配置错误
    打开您的个人资料时出错。 某些功能可能不可用。

    (我选择发送反馈)

    任务管理器性能选项卡显示了一些活动、但 JxBrowser 应用程序从 Killer Control 活动进程列表中删除的时间大致相同。 而且、Windows 任务管理器显示其中一个 JxBrowser 进程已结束(仍有一个进程)。

    "入门"选项卡现在具有"内容"的灰色背景("正确")。

    34.关闭 CCS

    任务管理器中仍显示以下后台进程:

    [1] ccstudio.exe
    [2]用于 V8 JavaScript 的 Ev通风 I/O
    [1]原生 JxBrowser Chromium


    35.启动 CCS;选择最新的工作区[v8j](选择 JavaFX)[如果前者是不相关的 Fluke]

    [第一次]入门选项卡中有部分内容,灰色背景和预期的白色矩形"按钮",但按钮上没有标签/文本--图形元素,但没有文本。 内容看起来不完整、有一个活动旋流器、但移动性不强。
    [底部窗口剪辑]

    CCS 再次为"(无响应)"

    如果存在任何网络流量、我在任务管理器或 Killer CC 中发现这种情况太快了。

    36.终止的 CCS (有偏见)
    37.清理了任务管理器中的孤立进程
    38.删除%APPDATA%\local\JxBrowser

    39.创建另一个工作区文件夹[v8k]

    40.启动 CCS;选择新的/清理工作区文件夹[v8k]

    结果相同、黑色闪烁、回到白色内容。 观察/确认网络活动高峰。

    41.首选项-> Code Composer Studio

    选择 JavaFX WebKit 的单选按钮

    应用;应用并关闭

    42.关闭 CCS

    任务管理器中仍显示以下后台进程:

    [1] ccstudio.exe
    [2]用于 V8 JavaScript 的 Ev通风 I/O
    [1]原生 JxBrowser Chromium

    43终止的进程:

    [2]用于 V8 JavaScript 的 Ev通风 I/O
    [1]原生 JxBrowser Chromium

    片刻之后、CCStudio 进程就会自动终止。

    44.删除%APPDATA%\local\JxBrowser

    45.启动 CCS;选择新的工作区文件夹[v8k](现在为 JavaFX WebKit)

    "Getting Started"选项卡显示没有闪烁、没有内容。

    未观察到网络活动。

    CCS 为"(未响应)"

    46.终止的 CCS (有偏见)
    47.清理了任务管理器中的孤立进程
    48。请检查否%APPDATA%\local\JxBrowser

    49.创建另一个工作区文件夹[v8m]

    启动 CCS;选择新的/清理工作区文件夹[v8m]

    无内容。 网络活动大约为1/2秒。

    51.偏好:

    General -> Always run in background == unchecked

    应用

    CCS -> JavaFX WebKit

    应用;应用并关闭

    52.关闭 CCS

    任务管理器中仍显示以下后台进程:

    [1] ccstudio.exe (~ 60秒后自终止)
    [1]用于 V8 JavaScript 的 Ev通风 I/O
    [2] JxBrowser Chromium Native (~ 60秒后自终止)

    53.结束任务管理器的 E透气 I/O

    54.启动 CCS;选择相同的工作区文件夹[v8m](现在为 JavaFX WebKit)

    [[Testing to see if the background process has any bearing.]]

    再次显示未完成的入门内容。

    但未观察到网络流量、猜测这是缓存的。

    CCS 为"(未响应)"

    55.终止的 CCS (有偏见)

    与往常一样、ccstudio.exe 成为一个后台进程、包含子进程

    控制台窗口 Howe
    通风 I/O
    Windows 命令处理器

    56.清理了任务管理器中的孤立进程
    57.检查否%APPDATA%\local\JxBrowser

    58.创建另一个工作区文件夹[v8n]

    59.启动 CCS;选择全新/全新的工作区文件夹[v8n]

    无内容。 ~1/2秒网络活动。

    60.偏好:

    General -> Always run in background == unchecked

    应用

    CCS -> JavaFX WebKit

    应用;应用并关闭

    61.关闭 CCS

    任务管理器中仍显示以下后台进程:

    [1] ccstudio.exe (~ 60秒后自终止)
    [1]用于 V8 JavaScript 的 Ev通风 I/O
    [2] JxBrowser Chromium Native (~ 60秒后自终止)

    62、结束任务管理器的 E透气 I/O

    63.已删除%APPDATA%\local\JxBrowser

    64.删除了的内容

    %user%\workspace_v8n\.jxbrowser-data\Cache

    %user%\workspace_v8n\.jxbrowser-data\GPUCache

    65.启动 CCS;选择工作区 v8n (JavaFX WebKit、jxbrowser 缓存为空)

    [[Testing to see if the displayed content is from JxBrowser cache]

    无网络活动。

    Getting Started (使用入门)选项卡不显示任何内容。

    CCS 立即"(无响应)"

    这导致假设 JavaFX WebKit 显示的内容实际上来自.jxbrowser 缓存文件。 也就是说、在工作区中首次启动时、JxBrowser 会进行一个简短的网络握手、获取初始内容("Button"放置)、但 JxBrowser 永远不会显示该内容。 当切换到 JavaFX 时,将显示该缓存内容,但 JavaFX 无法继续。

    我还想知道 JxBrowser 问题是否与 Java SWT/Swing 相关、或者与 GPU 设置进行某种交互[GTX 1080 TI 在此处使用]。

    因此我想有几个可能的探索途径:a)为什么 JxBrowser 不显示缓存内容(并且不继续);以及 b) JavaFX 的原因/位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    无需花费时间自行调试此问题、我希望有一个 WebEx 远程调试会话来解决此问题。 您可以有一个吗? 请告诉我最适合您的时间、我将设置一个。 我将尝试安排一段时间、这对我们两个人都很有影响。 我位于东部时区(EST)。  

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以、Patrick。  我在西海岸[PST]、所以我的早晨是您的下午。  预计本周的天气会非常炎热、因此周三是最好的、随着时间的发展而恶化。  建议11 AM PDT /2 EDT。

    我想您将通过 WebEx 链接发送一封电子邮件。  或 PM、以两者为准。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    我已在美国东部时间下午2点安排 WebEx、请查看电子邮件了解详情。

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在这里的同一条船上、Resource Explorer 不工作。 其他的都还可以。 我想加入 WebEx 来调试这个问题。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    爱德华兹

    据我所知、有一个 WebEx 应用程序可将客户端的[my]计算机打开到网络服务器[Patrick]以进行远程调试。 虽然我认为其他人都不能进入,但我有点担心另一个"声音"可能会使局势复杂化。 毕竟,你的问题的原因可能与我的问题不同。
    从我之前看到的情况来看、如果 WebEx 会议成功、Patrick 将在此后不久报告结果和解决方案。 因此、您应该能够检查它是否适用于您的案例。 如果不是。 然后、您可以继续讨论、或打开自己的主题。
    我希望你能理解我的不情愿。 但是、我将请 Patrick 决定、因为他更了解安全和案例管理问题。

    此致、
    戴尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱德华兹

    请打开一个新主题、在新主题中、您能告诉我入门页面或 CCS 应用中心是否适合您吗? 这有助于确定是资源管理器问题还是浏览器问题。  

    谢谢、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了相同的 CCSv8安装 ZIP 在不同的计算机(笔记本电脑)上安装、所有程序都能正常工作。

    与某些原因不同、但问题所在的机器是 Win 10 Home (首次安装 O/S)、笔记本电脑是 Win 10 Pro (从 Win 7升级)。

    已检查两台计算机上运行的应用程序和服务--有几个可能相关的服务未在有问题的计算机上运行。  启动它们是无效的。

    因此、此时唯一明显不同的(除了硬件)是 Home [问题]与 Pro [确定]。

    我仍然希望能够解决这一问题,但这并不重要。  该 SDK 具有足够的导入示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有 Win 10 Pro 版本、遇到相同的问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Edward。  如果我已经等了、可能节省了30美元。  为了查看是否可以解决问题、我将机器升级到了 Windows 10 Pro。  不变。  现在我有两台装有 Windows 10的计算机--一台运行正常,另一台运行正常,Web 内容不可用,无法连接到主板(无刷写、无控制台、无调试、无能量分析、无)。   

    如果不是为了功能性笔记本电脑安装以及 CCS、Uniflash 和显示代码示例的组合(对于为调试控制台的终端输出创建代码很有用)、我会很沮丧。

    不管怎样,问题似乎与网络有关,本地服务器由于无法创建环回本地主机而无法启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题最终是 Killer Control Center 应用程序(可能还有 Killer Network Service)。 此"Killer (Killer)"组件是一个应用程序到 IP 连接优先级和节流包。 它不应充当阻塞防火墙、并且表明其他应用程序没有问题。 但显然它与 CCS 的合作不是很好。 我认为这必须与[Killer (Killer)]无法正确处理本地服务器进程有关。

    在结束 Killer Control Center 进程并停止 Killer Network Service 后、所有这三项 Web 交付服务现在均按预期运行。