This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:MSP432P4111
工具/软件:Code Composer Studio
CCS v 8.1.0.00011
Windows 10
新安装、防病毒、防火墙、应用程序安全性在安装过程中全部关闭。 安装程序以系统管理员身份运行。
启动时、打开网页配置的窗口/选项卡将导致快速黑闪存(选项卡启动)、然后显示白色、无连接或结果。
从以下位置无效:
-删除 \local\JxBrowser 文件夹
-更改工作区
-删除工作区\.jxbrower-data 缓存
-删除 tirex-localserver 文件夹
-更改为使用外部 Web 浏览器(Chrome、IE、Edge)
如果更改为使用外部 Web,Firefox -- Resource Explorer 选项卡将显示"Loading (正在加载)"。 。 。 正在启动 TIREX..." 然后鼠标指针改变、指示"活动状态"、CCS 挂起("无响应")。 对于其他选项卡、相关窗口将闪烁、变为灰色(似乎正常工作)、然后 CCS 处于"未响应"状态。 一旦没有响应、只 能通过中止该过程来终止程序(仅在响应缓慢的情况下才允许30分钟)。
在不同的时间、实际的错误窗口出现"发生配置文件错误"、"无法创建零件的控制"。
在 tirex 日志中注意到这一点:
{
"邮票":"2018-01T23:25:42.395Z"、
"优先级":"信息"、
"设施":"守护程序"、
"服务":"tirex"、
"args":[
"localserver"、
"已连接到远程服务器主机:http://dev.ti.com/tirex"
]
}、
在工作区日志中、有许多例外情况
!entry org.eclipse.equinox.event 4 0 2018-02018:15:31:16.643
!分派事件 org.osgi.service.event.Event 时出现消息异常[topic=org/eclipse/e4/ui/model/application/Application/Application/Element/tags/Add]{ChangedElement=Elipse.e4.ui.model.application.basic.impl.PartStackImpl@16a6d46(form:org.eclipse.e4.e4.e4.e1.org.datorystack.org.atested.edatriest.ed.ed.ed.ed.ed.org.edatags.e1.datorystags.org.atages.ed.at ContributorURI:空)(widget:CTabFolder{}、render:org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.SWT.StackRenderer@1693b1d、toBeReneded:true、ontop:false、visible:true、true、 containerData:null、accessibilityPhrase:null)、org.eclipse.e4.data={ChangedElement=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.basic.impl.PartStackImpl@16a6d46 (iterId:org.eclipse.e4.e4.e4.primaryDataStack、etags:[Editor.org.datorystack.org.org.etages.ets.ets.ets.ets.ets.etages. ACTIVE、最大化]、ContributorURI:空)(widget:CTabFolder{}、render:org.eclipse.e4.ui.workbenchers.SWT.StackRenderer@1693b1d、toBeReneded:true、ontop:false、visible:true、true、 containerData:null、accessibilityPhrase:null)、AttName=tags、EventType=Add、Position=3、 widget=CTabFolder{}、NewValue=最大化}、AttName=tags、EventType=Add、Position=3、 widget=CTabFolder{}、NewValue=最大化}以处理 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler@1897ffb
!堆栈0
org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:
原因:java.lang.IllegalArgumentException:
org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:63)
org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:47)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:146)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:397)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:383)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:962)
在 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementsToMinimize (MinMaxAddon.Java:726)
在 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.Maximize (MinMaxAddon.Java:699)
在 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.subscripteTopicTagsChanged (MinMaxAddon.Java:387)
sun.reflect.GeneratedMethodAccessor2.invoke(Unknown 来源)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:55)
(笑声) 150多
其他似乎与自动更新尝试相关。 以下列方式结束:
!Entry org.eclipse.e4.ui.workbench1 0 2018-02018:26:37.616
!消息 REX 1533165997616 [menu] failed to start server within timeout period
!entry org.eclipse.e4.ui.workbench1 0 2018-01 16:26:37.640
!消息 REX 1533165997640将 URL 更改为文件:/C:/ti/ccsv8/eclipse/..\tirex\ti-reex-core\public\plugin\serverdidnotstart.html
(此外、无论是干净的程序退出还是强制的程序退出、都会有孤立的进程继续运行。 根据具体条件、可以是每个文件的倍数:CCStudio.exe、 "JxBrowser Chromium Native "和"EventedI/O for V8 JavaScript"
感谢您的关注、Patrick
我猜我原来的帖子的含义可能不确定--是的,选项卡打开,但它们不显示内容(有时更改为灰色背景,这似乎是第一步)。 今天的其他测试增加了一些有关这方面的信息、至少可以更好地处理未发生的情况。
我花了几天的时间来发布各种内容,包括 JavaFX 和内部浏览器以及更改工作空间,这些内容来自报告为其他人工作的论坛。
但是,我当然可能错过了一些东西,或者没有尝试一个能使我成功的确切组合。 今天的测试表明,在前面的测试中,我有点不明白 JavaFX WebKit 的选择是否存储在工作区中,所以我以前从未实际观察到结果。
注:对于将浏览器更改为 JavaFX Webkit 的任何其他用户,请不要同时切换工作区。 这是一个包含两个步骤的过程--用给定的工作区启动 CCS,更改浏览器首选项,然后停止 CCS。 重启 CCS 并选择相同的工作区。
当前测试结果汇总:
答:首次打开新工作区(默认为 JxBrowser)时会演示网络流量、但仅需~1/2秒的交换时间、然后什么也没有。 该 Exchange 似乎会下载入门内容的第一部分。 (我希望打开"Resource Browser"选项卡也会获得初始内容。)
b.切换到 JavaFX WebKit 后,“入门”选项卡中有部分内容(但这似乎是通过以前的 JxBrowser 启动从.jxbrowser 缓存的初始填充中获得的)。 在选项卡中发布部分内容后,CCS (JavaFX )将在“(未响应)”[等待]状态下挂起。 没有从 JavaFX 中看到网络通信。
最后还有一些猜测、但测试顺序和结果是相关的、我不确定如何令人信服地总结、因此请留下。
今天测试的步骤(遗憾的是、这是如此重复、渐进的步骤):
(我保留了所有工作区、以防其中一个日志有用。)
1.删除%APPDATA%\local\JxBrowser
2.创建新的工作区文件夹[v8h]
3.启动 CCS;选择新的工作区[v8h]
出现"Getting Started (使用入门)"选项卡、它没有内容(仅白色)。
后来:我相信我现在看到的是一个灰色("正确的"背景)快速闪烁、然后是黑色、然后是白色。
首先、闪存是 SWT/Swing 初始化、但现在似乎是初始正确的背景、然后无法显示已获得的内容。
4.菜单->查看-> Resource Explorer
Resource Explorer 选项卡出现、闪烁、最终没有内容。
5.等待5分钟(如果是一些传输延迟)... 仍然没有内容。
6.关闭 Getting Started (入门)和 Resource Browser (资源浏览器)选项卡。
7.菜单->窗口->首选项-> Code Composer Studio
选择 JavaFX WebKit 的单选按钮
应用;应用并关闭
8.关闭 CCS
以下后台进程中的结果仍显示在任务管理器中:
[1] ccstudio.exe
[1]用于 V8 JavaScript 的 Ev通风 I/O
[2]原生的 JxBrowser Chromium (在~30秒后、这两个已终止)
9.删除%APPDATA%\local\JxBrowser
10.创建另一个工作区文件夹[v8i]
11.启动 CCS;选择最新的工作区[v8i]
出现“Getting Started (使用入门)”选项卡,没有内容。
12.检查菜单->窗口->首选项-> Code Composer Studio
"铬"单选按钮已打开
[[JavaFX WebKit 的选择在重新启动时尚未持久。 必须存储在工作区中。]]
13.选择 JavaFX 单选按钮。
应用;应用并关闭
14.菜单->窗口->首选项-> Code Composer Studio
JavaFX 单选按钮保持选中状态。
应用并关闭
15.关闭 Getting Started 选项卡
16.关闭 CCS
后台进程仍显示在任务管理器中:
[1] ccstudio.exe
[2]用于 V8 JavaScript 的 Ev通风 I/O
[2]原生 JxBrowser Chromium (~60秒后、这两个已终止)
17.删除%APPDATA%\local\JxBrowser
18.启动 CCS;选择最新的工作区[v8i](现在已选择 JavaFX)
19.菜单->视图->入门
不是相同的黑色闪烁
内容区域保持白色
鼠标指针变为"活动"
CCS 进入"(未响应)"状态
当然、在安装后的首次 CCS 启动时、Windows 预紧程序(我是指 Windows Defender)防火墙询问了一些应用程序、我允许所有这些应用程序。
现在没有任何指示。 但是、这可能是问题所在。
20.终止 CCS (有偏见)
21.清理了任务管理器中的孤立后台进程
22.创建另一个工作区文件夹[v8j](如果因强制暂停而损坏)
23.检查是否没有%APPDATA%\local\JxBrowser
24.已关闭防火墙
25.启动 CCS;选择新的工作区[v8j]
(注意:默认返回 JxBrowser)
Getting Started (使用入门)页面闪烁、无内容。
26.打开 Killer Control Center 以查看是否有任何可注意的数据传输
然而、显示了 JxBrowser Chromium Native
入门过程中没有正在进行的活动
27.菜单->视图-> Resource Explorer
Killer Control Center 显示 Node.js 启动以及上载和下载指示~< 1秒、然后传输停止。 很快,Node.js 会从活动列表中删除。 当我检查任务管理器时、没有 Node.js
Resource Explorer 选项卡中未填充内容。
28.检查 Windows 控制面板、防火墙、"允许的应用程序"
在专用网络上允许使用以下选项:
CCStudio
用于 V8 JavaScript 的 Ev通风 I/O
Node.exe [cloudagent]
node.js [tirex]
29.关闭"Getting Started"和"Resource Explorer"选项卡
30. Preferences -> Code Composer Studio
选择 JavaFX WebKit 的单选按钮
应用;应用并关闭
31.关闭 CCS
任务管理器中仍显示以下后台进程:
[1] ccstudio.exe
[1]用于 V8 JavaScript 的 Ev通风 I/O
[2]原生的 JxBrowser Chromium
32.启动 CCS;选择最新的工作区[v8j](选择 JavaFX)
33.菜单->视图->入门
错误窗口:
发生系统配置错误
打开您的个人资料时出错。 某些功能可能不可用。
(我选择发送反馈)
任务管理器性能选项卡显示了一些活动、但 JxBrowser 应用程序从 Killer Control 活动进程列表中删除的时间大致相同。 而且、Windows 任务管理器显示其中一个 JxBrowser 进程已结束(仍有一个进程)。
"入门"选项卡现在具有"内容"的灰色背景("正确")。
34.关闭 CCS
任务管理器中仍显示以下后台进程:
[1] ccstudio.exe
[2]用于 V8 JavaScript 的 Ev通风 I/O
[1]原生 JxBrowser Chromium
35.启动 CCS;选择最新的工作区[v8j](选择 JavaFX)[如果前者是不相关的 Fluke]
[第一次]入门选项卡中有部分内容,灰色背景和预期的白色矩形"按钮",但按钮上没有标签/文本--图形元素,但没有文本。 内容看起来不完整、有一个活动旋流器、但移动性不强。
[底部窗口剪辑]
CCS 再次为"(无响应)"
如果存在任何网络流量、我在任务管理器或 Killer CC 中发现这种情况太快了。
36.终止的 CCS (有偏见)
37.清理了任务管理器中的孤立进程
38.删除%APPDATA%\local\JxBrowser
39.创建另一个工作区文件夹[v8k]
40.启动 CCS;选择新的/清理工作区文件夹[v8k]
结果相同、黑色闪烁、回到白色内容。 观察/确认网络活动高峰。
41.首选项-> Code Composer Studio
选择 JavaFX WebKit 的单选按钮
应用;应用并关闭
42.关闭 CCS
任务管理器中仍显示以下后台进程:
[1] ccstudio.exe
[2]用于 V8 JavaScript 的 Ev通风 I/O
[1]原生 JxBrowser Chromium
43终止的进程:
[2]用于 V8 JavaScript 的 Ev通风 I/O
[1]原生 JxBrowser Chromium
片刻之后、CCStudio 进程就会自动终止。
44.删除%APPDATA%\local\JxBrowser
45.启动 CCS;选择新的工作区文件夹[v8k](现在为 JavaFX WebKit)
"Getting Started"选项卡显示没有闪烁、没有内容。
未观察到网络活动。
CCS 为"(未响应)"
46.终止的 CCS (有偏见)
47.清理了任务管理器中的孤立进程
48。请检查否%APPDATA%\local\JxBrowser
49.创建另一个工作区文件夹[v8m]
启动 CCS;选择新的/清理工作区文件夹[v8m]
无内容。 网络活动大约为1/2秒。
51.偏好:
General -> Always run in background == unchecked
应用
CCS -> JavaFX WebKit
应用;应用并关闭
52.关闭 CCS
任务管理器中仍显示以下后台进程:
[1] ccstudio.exe (~ 60秒后自终止)
[1]用于 V8 JavaScript 的 Ev通风 I/O
[2] JxBrowser Chromium Native (~ 60秒后自终止)
53.结束任务管理器的 E透气 I/O
54.启动 CCS;选择相同的工作区文件夹[v8m](现在为 JavaFX WebKit)
[[Testing to see if the background process has any bearing.]]
再次显示未完成的入门内容。
但未观察到网络流量、猜测这是缓存的。
CCS 为"(未响应)"
55.终止的 CCS (有偏见)
与往常一样、ccstudio.exe 成为一个后台进程、包含子进程
控制台窗口 Howe
通风 I/O
Windows 命令处理器
56.清理了任务管理器中的孤立进程
57.检查否%APPDATA%\local\JxBrowser
58.创建另一个工作区文件夹[v8n]
59.启动 CCS;选择全新/全新的工作区文件夹[v8n]
无内容。 ~1/2秒网络活动。
60.偏好:
General -> Always run in background == unchecked
应用
CCS -> JavaFX WebKit
应用;应用并关闭
61.关闭 CCS
任务管理器中仍显示以下后台进程:
[1] ccstudio.exe (~ 60秒后自终止)
[1]用于 V8 JavaScript 的 Ev通风 I/O
[2] JxBrowser Chromium Native (~ 60秒后自终止)
62、结束任务管理器的 E透气 I/O
63.已删除%APPDATA%\local\JxBrowser
64.删除了的内容
%user%\workspace_v8n\.jxbrowser-data\Cache
和
%user%\workspace_v8n\.jxbrowser-data\GPUCache
65.启动 CCS;选择工作区 v8n (JavaFX WebKit、jxbrowser 缓存为空)
[[Testing to see if the displayed content is from JxBrowser cache]
无网络活动。
Getting Started (使用入门)选项卡不显示任何内容。
CCS 立即"(无响应)"
这导致假设 JavaFX WebKit 显示的内容实际上来自.jxbrowser 缓存文件。 也就是说、在工作区中首次启动时、JxBrowser 会进行一个简短的网络握手、获取初始内容("Button"放置)、但 JxBrowser 永远不会显示该内容。 当切换到 JavaFX 时,将显示该缓存内容,但 JavaFX 无法继续。
我还想知道 JxBrowser 问题是否与 Java SWT/Swing 相关、或者与 GPU 设置进行某种交互[GTX 1080 TI 在此处使用]。
因此我想有几个可能的探索途径:a)为什么 JxBrowser 不显示缓存内容(并且不继续);以及 b) JavaFX 的原因/位置。
您好 Dale、
无需花费时间自行调试此问题、我希望有一个 WebEx 远程调试会话来解决此问题。 您可以有一个吗? 请告诉我最适合您的时间、我将设置一个。 我将尝试安排一段时间、这对我们两个人都很有影响。 我位于东部时区(EST)。
此致、
Patrick
当然可以、Patrick。 我在西海岸[PST]、所以我的早晨是您的下午。 预计本周的天气会非常炎热、因此周三是最好的、随着时间的发展而恶化。 建议11 AM PDT /2 EDT。
我想您将通过 WebEx 链接发送一封电子邮件。 或 PM、以两者为准。
谢谢
爱德华兹
请打开一个新主题、在新主题中、您能告诉我入门页面或 CCS 应用中心是否适合您吗? 这有助于确定是资源管理器问题还是浏览器问题。
谢谢、
Patrick
我使用了相同的 CCSv8安装 ZIP 在不同的计算机(笔记本电脑)上安装、所有程序都能正常工作。
与某些原因不同、但问题所在的机器是 Win 10 Home (首次安装 O/S)、笔记本电脑是 Win 10 Pro (从 Win 7升级)。
已检查两台计算机上运行的应用程序和服务--有几个可能相关的服务未在有问题的计算机上运行。 启动它们是无效的。
因此、此时唯一明显不同的(除了硬件)是 Home [问题]与 Pro [确定]。
我仍然希望能够解决这一问题,但这并不重要。 该 SDK 具有足够的导入示例。
谢谢、Edward。 如果我已经等了、可能节省了30美元。 为了查看是否可以解决问题、我将机器升级到了 Windows 10 Pro。 不变。 现在我有两台装有 Windows 10的计算机--一台运行正常,另一台运行正常,Web 内容不可用,无法连接到主板(无刷写、无控制台、无调试、无能量分析、无)。
如果不是为了功能性笔记本电脑安装以及 CCS、Uniflash 和显示代码示例的组合(对于为调试控制台的终端输出创建代码很有用)、我会很沮丧。
不管怎样,问题似乎与网络有关,本地服务器由于无法创建环回本地主机而无法启动。