This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5728:如何将命令行模式下的 RTSC 工程迁移到 CCS 模式?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/746937/ccs-am5728-how-to-migrate-rtsc-project-on-command-line-mode-to-ccs-mode

器件型号:AM5728

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

cfgArgs 似乎没有生效

从 Ipu1.cfg 中摘录:

Print ("cfgArgs:"+ Program.build.cfgArgs)

从 Build Console 摘录:

cfgArgs:空

CCS 8.2.0.00007

此致

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="PeterFromSwedeny]--cfgArgs 似乎无效

    您能否提供有关如何创建此项目并将其导入到 CCS 中的更多信息?

    对于在 CCS 中创建的新项目、我看到--cfgArgs 选项正被正确传递到 XDCtools、因此问题可能与如何创建和导入项目有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 RTOS_TEMPLE_APP_am572x_M4开始、并删除了现有源代码。 然后、我将相关的 M4文件从 IPC_3_50_02_02\examples\DRA7XX_Linux_elf\ex02_MessageQ 复制到工作区中。 现在、它在修复了-cfgArgs 的可靠性后可以正常运行。

    我意识到您的问题是相关的、因为我创建了一个空 rtsc 项目、然后 cfgArgs 开始工作...