请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
cfgArgs 似乎没有生效
从 Ipu1.cfg 中摘录:
Print ("cfgArgs:"+ Program.build.cfgArgs)
从 Build Console 摘录:
cfgArgs:空
CCS 8.2.0.00007
此致
彼得
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
cfgArgs 似乎没有生效
从 Ipu1.cfg 中摘录:
Print ("cfgArgs:"+ Program.build.cfgArgs)
从 Build Console 摘录:
cfgArgs:空
CCS 8.2.0.00007
此致
彼得
我从 RTOS_TEMPLE_APP_am572x_M4开始、并删除了现有源代码。 然后、我将相关的 M4文件从 IPC_3_50_02_02\examples\DRA7XX_Linux_elf\ex02_MessageQ 复制到工作区中。 现在、它在修复了-cfgArgs 的可靠性后可以正常运行。
我意识到您的问题是相关的、因为我创建了一个空 rtsc 项目、然后 cfgArgs 开始工作...