工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我已经开始学习使用 MSP432 Black 和 CCS6.2或类似产品的 TI 解决方案。
现在、我有几个 CCS 版本、许多编译器版本和环境。
每个 CCS 版本都在路径下保留自己的编译器:C:\ti\ccs820\ccsv8\tools\compiler
或类似。
是否有任何安全方法可以在一个路径下安装所需的编译器版本、比如 c:\ti\cgt\文件夹
并重新配置 CCS 版本以让它们发现这些新的编译器工具路径?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我已经开始学习使用 MSP432 Black 和 CCS6.2或类似产品的 TI 解决方案。
现在、我有几个 CCS 版本、许多编译器版本和环境。
每个 CCS 版本都在路径下保留自己的编译器:C:\ti\ccs820\ccsv8\tools\compiler
或类似。
是否有任何安全方法可以在一个路径下安装所需的编译器版本、比如 c:\ti\cgt\文件夹
并重新配置 CCS 版本以让它们发现这些新的编译器工具路径?
很遗憾我错过了"Preferences"->"Compiler"窗口。
我提出的问题是 、可能对 software-dl.ti.com/.../download.htm 非常熟悉
如何处理这个?
John、
我需要你的帮助!
我已 使用位于 C:\ti\ccs820\ccsv8\uninstallers 中的卸载程序来卸载编译器。
然后、我在 c:\ti\cgt 下安装了所需的 CGT/编译器工具
重新启动 CCS8.2后、未发现支持的"工具"(我不记得确切的字)。
我重新启动了 CCS8.2、一切都很好。
今天、在为某人提供支持时、我需要转到 CCS8.1
现在、CCS8.1和 CCS8.2都无法找到安装在 c:\ti\cgt 目录下的产品/工具。
我的 c:\\ti\cgt\如下所示:
e2e.ti.com/.../UART_5F00_driver_5F00_speed_5F00_change_5F00_CC1310.c
抱歉、链接有误导性。
UART_DRIVER_SPED_CHANGE_CC1310.c
应该如下所示:
我用异丙醇进行了键盘清理,以满足她的需要,并帮助我自己,我陷入了巨大的麻烦。
说麻烦,我是说:退格始终打开,页面始终打开等,在没有交流电源的情况下1小时后,所有这些都是这样的,甚至是内部附件。
谢谢!
在 C:\ti\cgt 文件夹中、我会看到一些文件夹、如'bin'、'include'、'lib'和文件、如'compiler.reg'等
在屏幕截图中、我看到仅检测到 C2000编译器(v5.2.6)。
在我看来、C:\ti\cgt 是 C2000 v5.2.6编译器的根安装位置(这些'bin'、'include'等文件夹和文件适用于该编译器版本)。 然后、看起来所有其他编译器目录都已移入 C2000 v5.2.6编译器根文件夹中。 这可能是问题所在。 您基本上会在现有编译器安装中"安装"所有其他编译器、这会影响发现。 我建议您在 c:\ti\cgt 内为 C2000 v5.2.6编译器创建单独的子文件夹(如"ti-cgt-C2000_5.2.6")、并将该编译器的所有关联文件和文件夹移动到该子文件夹。 然后按"Refresh"按钮、让 CCS 再次自动检测编译器。
谢谢
Ki