This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 版本和编译器树

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/743895/ccs-ccs-versions-and-compiler-tree

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经开始学习使用 MSP432 Black 和 CCS6.2或类似产品的 TI 解决方案。
现在、我有几个 CCS 版本、许多编译器版本和环境。

每个 CCS 版本都在路径下保留自己的编译器:C:\ti\ccs820\ccsv8\tools\compiler
或类似。

是否有任何安全方法可以在一个路径下安装所需的编译器版本、比如 c:\ti\cgt\文件夹
并重新配置 CCS 版本以让它们发现这些新的编译器工具路径?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    您可以下载大多数编译器的安装程序以及这两个链接中的一个。  第一个链接仅包含较新的版本、第二个链接是存档:

    使用这些安装程序、您可以在任意位置安装编译器。

    然后、您可以在 CCS 中使用首选项对话框指定 CCS 查找编译器的位置:

    工具发现路径是它将看到的路径、对话框的底部是它找到的路径。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾我错过了"Preferences"->"Compiler"窗口。
    我提出的问题是 、可能对 software-dl.ti.com/.../download.htm 非常熟悉

    如何处理这个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    该帖子是从我们有免费付费工具和一些免费工具代码大小受限的时代开始的。 因此、并非我们的所有编译器都可供下载。

    ARM/TMS470工具现在位于下载页面 上:software-dl.ti.com/.../download.htm

    遗憾的是、由于我们多年来的许可变更、E2E 上有包含日期信息的帖子。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我需要你的帮助!

    我已 使用位于 C:\ti\ccs820\ccsv8\uninstallers 中的卸载程序来卸载编译器。

    然后、我在 c:\ti\cgt 下安装了所需的 CGT/编译器工具

    重新启动 CCS8.2后、未发现支持的"工具"(我不记得确切的字)。

    我重新启动了 CCS8.2、一切都很好。

    今天、在为某人提供支持时、我需要转到 CCS8.1

    现在、CCS8.1和 CCS8.2都无法找到安装在 c:\ti\cgt 目录下的产品/工具。

    我的 c:\\ti\cgt\如下所示:

    e2e.ti.com/.../UART_5F00_driver_5F00_speed_5F00_change_5F00_CC1310.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    您是否将工具发现路径设置为 c:\ti\cgt?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、链接有误导性。

    UART_DRIVER_SPED_CHANGE_CC1310.c

    应该如下所示:  

    我用异丙醇进行了键盘清理,以满足她的需要,并帮助我自己,我陷入了巨大的麻烦。
    说麻烦,我是说:退格始终打开,页面始终打开等,在没有交流电源的情况下1小时后,所有这些都是这样的,甚至是内部附件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供 CGT 发现对话框的屏幕截图?

    示例:

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我做到了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    第二个屏幕看起来更好一些位于 c:\ti 中的编译器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 C:\ti\cgt 文件夹中、我会看到一些文件夹、如'bin'、'include'、'lib'和文件、如'compiler.reg'等

    在屏幕截图中、我看到仅检测到 C2000编译器(v5.2.6)。

    在我看来、C:\ti\cgt 是 C2000 v5.2.6编译器的根安装位置(这些'bin'、'include'等文件夹和文件适用于该编译器版本)。 然后、看起来所有其他编译器目录都已移入 C2000 v5.2.6编译器根文件夹中。 这可能是问题所在。 您基本上会在现有编译器安装中"安装"所有其他编译器、这会影响发现。 我建议您在 c:\ti\cgt 内为 C2000 v5.2.6编译器创建单独的子文件夹(如"ti-cgt-C2000_5.2.6")、并将该编译器的所有关联文件和文件夹移动到该子文件夹。 然后按"Refresh"按钮、让 CCS 再次自动检测编译器。

    谢谢
    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ki、
    非常感谢!

    甚至不需要"刷新"。
    太可惜了:-)