This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:版本:未在 macOS 更新存储库中找到8.0.0.00016

Guru**** 2532240 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/679668/ccs-ccstudio-version-8-0-0-00016-on-macos-update-repositories-not-found

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件: SEGGER

工具/软件:Code Composer Studio

员工-

过去几天、我一直在尝试在我的 macOS 10.13.4上安装更新(CCS - Updates Available 弹出窗口)、但我遇到以下错误:

收集要安装的项目时出错
会话上下文为:(profile=EPP、package.cpp、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect、操作数=、action=)。
未找到包含 org.eclipse.update.feature、com.ti.ccstudio.cc26xx.devicesupport.osx,3.10.1.00的存储库
未找到包含以下内容的存储库:binary、com.ti.ccstudio.cc26xx.devicesupport.osx_root,3.10.1.00
未找到包含 org.eclipse.update.feature、com.ti.ccstudio .update.patch、1.0.0的存储库

我还尝试安装具有相同类型错误的 J-Link ...

收集要安装的项目时出错
会话上下文为:(profile=EPP、package.cpp、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect、操作数=、action=)。
未找到包含 org.eclipse.update.feature、com.segger.jlink.osx,6.30.6.0的存储库
未找到包含以下内容的存储库:binary、com.segger.jlink.osx_root.cocoa.macosx.x86_64,6.30.6.0

我的可用软件站点如下:

启用适用于 MSP430   的 GCC software-dl.ti.com/.../     

ARM GCC 编译器工具   software-dl.ti.com/.../    已启用
CDT   download.eclipse.org/.../9.3    已禁用
Code Composer Studio v7更新   software-dl.ti.com/.../Updates    已启用
代码生成工具更新   software-dl.ti.com/.../p2linux    已启用
代码生成工具更新   software-dl.ti.com/.../    已启用
代码生成工具更新   software-dl.ti.com/.../    已禁用
器件支持   software-dl.ti.com/.../device_support_keystone2    已启用
器件支持   software-dl.ti.com/.../device_support_sitara    已启用
DVT 更新   software-dl.ti.com/.../ccs6.0    已启用
Eclipse_CDT_9.x   software-dl.ti.com/.../    已启用
启用 GCC ARM 编译器工具更新   software-dl.ti.com/.../osx     
       启用 SEGGER JLink TI CCS 插件 download.segger.com/.../JLink_TI_CCS_plugin
       启用 SEGGER JLink TI CCS 插件 download.segger.com/.../
   download.eclipse.org/.../updates    已禁用
   download.eclipse.org/.../    已禁用
   download.eclipse.org/.../4.3    已禁用
   download.eclipse.org/.../3.7    已禁用
   download.eclipse.org/.../4.0    已禁用
   download.eclipse.org/.../    已禁用
   rxtx.qbang.org/eclipse    已禁用
   software-dl.ti.com/.../P2    已禁用
   software-dl.ti.com/.../site.xml    已禁用
   www.eclipse.org/.../    已禁用

很明显、Eclipse 不是我的首选...  

有什么想法、我会错过什么? 这是 macOS 问题吗? CCSTM

感谢你的帮助。

谢谢、

-Jim r

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我会在 CCS 中不时看到这些消息。  它们不是专用于 macOS。  我现在运行的是 macOS、没有看到它们、但我以前在 Mac (以及 Windows 和 Linux 计算机)上看到过它们。

    我刚刚对新的 CCSv8安装进行了更新检查、发现:

    我选择了这些、然后能够进行安装。

    但是、我看到过与您一样的消息。  基本上、Eclipse 更新管理器无法访问更新站点时出现了问题。  我会定期得到它、通常它会消失。  但是、如果您始终如一地看到这种情况、听起来可能是安全软件或阻止访问的设置。  我对 Windows 用户进行了详细介绍、他们的安全软件将看到 CCS 开始进行 Web 访问、并阻止他们或开始检查他们、这两者都可以阻止更新管理器工作。  如果您安装了一些安全软件、则可以尝试白名单 CCStudio 和 eclipse。

    另一个可以帮助的功能是返回首选项对话框、您可以在其中找到更新站点列表。  它位于 Install/Update -> Available update Sites (安装/更新->可用的更新站点)下。  选择出现错误的更新站点、然后单击右侧的刷新按钮。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John -
    感谢您的回复。

    更接近解决问题。 重新加载站点后、我能够:
    (1)安装 SEGGER J-Link
    (2)更新 CC13xx/CC26xx

    CCS V8更新站点的另一个问题:

    ****收集要安装的项目时出错
    ****会话上下文为:(profile=EPP、package.cpp、phase =org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect、operation=、action=)。
    ****找不到包含 org.eclipse.update.feature、com.ti.ccstudio .update.patch、1.0.0的存储库

    我已经多次重新启动 CCS 并重新启动硬件... 运气差...

    谢谢、
    -Jim r
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    嗯、这是一些进展。 我们刚刚刷新了服务器缓存。 您能否再次尝试在 CCS 更新站点上执行重新加载以查看是否已清除。

    如果不是、我们可以尝试其他方法。 基本上、上次更新实际上只是更改更新站点的地址。 我们为 V8创建了一个新的、但图像仍然指向旧的。 此更新修复了这一点。 但是、我们可以手动更改它。 为此、您需要转到更新站点列表。 禁用旧版本并添加具有以下地址的更新站点: software-dl.ti.com/.../Updates

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John -

    感谢您的跟进。

    这很有趣!

    我错误地同时启用了版本7和新版本8目录、并进行了更新。 在我收到有关找不到存储库的相同错误消息之前、进度条变为11%。

    已重新启动 CCS、禁用版本7、并已检查更新。 响应为"未在可用软件站点中找到更新。"

    未看到任何更新已执行的指示...

    当我重新打开版本7存储库时、我会返回到相同的可用更新、并在尝试更新时出现相同的错误。

    那么、我是否离开版本8存储库并禁用版本7? 是否有办法检查版本8是否指向"有效"存储库?

    谢谢、
    -Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    目前、这在 V8站点上并不是什么新东西。  左侧 v7站点上唯一适用的更新是修复更新站点的更新。  下一次更新将是8.1。

    我从我安装了更新的 V8上剪切并粘贴更新站点、以修复该站点、因此它应该很好。  如果错误、我希望它会给您一个错误。  如果站点输入错误、单击重新加载按钮也会出现错误、因为它无法读取该位置的 content.xml 文件。  例如、如果我进入伪站点并按"重新加载"按钮、我将得到此信息:

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John -

    那么、我将假定一切都很好! 这可以解决我的问题。

    感谢你的帮助。

    谢谢、
    -Jim r