This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:使用 XDS100v3修订版2设计套件时出现一些问题

Guru**** 2024750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/696230/tms320f28335-some-problems-using-xds100v3-rev-2-design-kit

器件型号:TMS320F28335

您好!

我是 Sinho、Kim。

我现在正在查看 TI 的 XDS100v3修订版2设计套件、以考虑将来是否使用。

在执行此操作时、我发现了一些与套件相关的问题、下面列出了这些问题。

  1.在多次 安装 XDS100v3修订版2设计套件后、磁盘上未找到 XDS100v3-Rev2.exe 文件。

       http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS100#XDS100v3_.28only_recommended_for_cJTAG_based_devices.29

  2.我无法使用 Libero IDE v9.1来查看 FPGA 设计文件,它需要付费许可证。

      2.1相反、我尝试使用 Libero SoC v11.8和银许可证来实现它、该许可证是免费许可证、支持所有 ProASIC3器件。

          2.1.1打开 v3_FPGA_2.prjx 文件时、我发现它看起来像一个空白项目。

          2.1.2打开 v3_FPGA_125.prjx 文件时、我发现它包含一些设计信息。

              2.1.2.1我很幸运地看到了设计。

               2.1.2.2我无法确定哪个 FPGA 器件与原理图相匹配。

               2.1.2.2  执行 "路由 和位置"时 ,我在  没有错误的情况下发现了一些警告消息。     

                  2.1.2.2.1由于我尚未研究 Libero SoC v11.8、因此无法修改设计。

                   2.1.2.2.2我认为  我需要修改后的设计文件 、而不会显示任何警告和错误消息。

以上是我的问题。 总之、

  1. 安装和 卸载几次后,在我的磁盘上找不到 XDS100v3-Rev2.exe 文件。

  哪些 FPGA 器件与原理图相匹配。

  3.v3_FPGA_2.prjx 文件包含的项目在使用 Libero SoC v11.8时看起来像是一个空白项目。

  使用 Libero SoC v11.8时、我需要 v3_FPGA_125.prjx 文件包含的修改后的设计、而不会显示任何警告和错误消息。

请  就 这些问题帮助我吗?

感谢您的关注。

此致。

Sinho、Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    [报价用户="Sin Ho Kim"]经过多次安装和 卸载后,在我的磁盘上找不到 XDS100v3-Rev2.exe 文件。

    这可能与您的系统有关;我可以下载并执行安装程序、而不会在各种主机(Windows 7、Windows 10)中出现问题

    [引用 USER="Sin Ho Kim"]哪些 FPGA 器件与原理图相匹配。

    请查看 此讨论 -它应该是 Xilinx A3P060。  

    [引用用户="Sin Ho Kim"]

      3.v3_FPGA_2.prjx 文件包含的项目在使用 Libero SoC v11.8时看起来像是一个空白项目。

      使用 Libero SoC v11.8时、我需要 v3_FPGA_125.prjx 文件包含的修改后的设计、而不会显示任何警告和错误消息。

    [/报价]

    遗憾的是、我们无法帮助您将此项目迁移到更新的工具。 这些文件按原样提供、不受支持。  

    在任何情况下、我都注意到设计软件包试图将自己安装到 C:\Program Files (x86)目录中、因为 Windows 的 User Access Control 阻止对这些位置的访问、所以已知会导致问题。 如果您尚未将此软件包重新安装到其他目录中,您能否将其重新安装到其他目录中? 可能是 C:\ti?

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    1.您能否将 XDS100v3修订版2设计套件的所有已安装文件发送至我的电子邮件:shkim-2001@hanmail.net
    2.我知道 FPGA 器件是 A3P125。 我需要它的子模型。
    2.1换句话说、例如、A3PN125Z-1VQ100、A3PN125Z-1VQ100I、A3PN125Z-2VQ100、 A3PN125Z-2VQ100I 等
    3./ 4. 我本来可以知道这些项目按原样提供、不支持任何修改。