您好!
我使用的是 C6678、因为代码构建后链接器命令会自动生成、因为它位于 RTGS 中、我必须使用…
[引用 user="user1432743"](如果不包含 math.h,我认为编译将不会通过)
嗯、对于大多数 C 程序来说、情况并非如此。 如果不包含 math.h、编译器将根据参数类型和"默认参数促销"来猜测函数的原型。 您不需要弄清楚这一点;只需在使用数学函数时始终仔细检查您是否包含 math.h。 通过添加编译器选项--diag_error=225可以实现额外的安全性…
所有内核是否都从同一位置运行 DDR 或 MSMC 存储器中的代码? 是否已为所有内核启用高速缓存? 您能否在 core8上设置断点并在调用 log 函数之前和之后检查 temp 变量的值。
[引用 USER="user1432743"]为什么第二次调用函数时内核8才变为 nan?
计算是否第一次打印正确的值、第二次仅出现此问题? 我怀疑某些内存损坏问题可能会导致这种情况、因此最好设置断点…
您好!
有关该错误的说明,请访问:
正如您所知、有几种情况会导致这种情况、但它们都来自器件或内核本身。 通常 ICEPICK JTAG 路由器知道一个内核/器件电源模式和时钟…
Jovana、
您是否已解决问题?
Todd
[更新6/22:我将此标记为 TI 认为已解决、因为海报未回复。]
因为已经有一段时间了,我想你已经解决了这个问题。 非常感谢您的解决。
谢谢、此致、
乔治
您是否升级到 版本7.4.24? 这是否解决了问题?
谢谢、此致、
乔治