请参阅文章 浮点优化。 它并不特定于 C28x 器件。 尽管如此,它还是有着宝贵的信息。
谢谢、此致、
乔治
George mock 说:请向我发送链接器命令文件和链接器生成的映射文件
请将这些文件放入 zip 文件中、并将其附加到您的下一篇文章中。 我应该在上一篇文章中提到这一点。
谢谢、此致、
乔治
[引用用户="Lian Wu"]
但使用 hex2000时、文本部分分为两个文本部分。
一个来自0x80004、长度为 0xFFFF;另一个形式 为0x80004+0xFFFE=0x90002。
[/报价]
我不知道为什么 hex2000这么做。 我尝试复制它、但失败了。 为了重现这种行为、请从您的构建向我发送链接器命令文件和链接器生成的映射文件。 我认为这将为我提供足够的信息来重现这种行为…
尊敬的 Sal:
我们发现原因是闪存地址为0x90002并且地址不是4的倍数、那么闪存发生故障。
但是、地址0x90002是用 hex2000除以的文本段。
由于从映射文件中、文本段(程序段)的地址从0x80004开始、长度为0x15195。
但使用 hex2000时、文本部分分为两个文本部分。
一个来自0x80004、长度为 0xFFFF;另一个形式 为0x80004+0xFFFE…
您好 Sal:
我提供了详细的问题图片、我们确认我们使用 的是 C2000Ware 中的最新内核。
e2e.ti.com/.../Picture-of-Copy-of-Flash-failing.xlsx
请 请帮助检查订单是否正常?
hex2000.exe -boot -sci8 -a -o CPU1.txt CPU1.out
请 请帮帮我们。
除了.out 和.hex 文件具有不同的格式外、它们还应使用 Uniflash 进行相同的编程。
您使用什么命令/选项将.out 转换为.hex?
如何在对.hex 文件进行编程但在复位后却没有完成编程时告知程序正常运行? 是通过对 LED 还是其他东西的目视检查来实现的?
[引用 user="wher">然后使用*。out 文件重新编程。 它可以正常工作。 …
你好
[引用 user="nam,Sang-il"]'DEN'是否意味着'巨大化'?
是的、您回答正确
Ki
工具/软件:Code Composer Studio
…