This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5409:ADS5409

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1474639/ads5409-ads5409

器件型号:ADS5409

工具与软件:

嗨、团队:

我们的项目使用与 ADS5409芯片连接的 Xilinx Artix 7 FPGA。 在这里、FPGA 充当 SPI 主器件、ADC 芯片充当从器件。 我们需要使用以下限制来限制 SPI 接口  

SET_INPUT_DELAY -clock clk_sck -max [expr $TCO_max +$tdata_trace_delay_max +$tclk_trace_delay_max][GET_PORTS IO*_IO]-clock_fall;

 

SET_INPUT_DELAY -clock clk_sck -min [expr $TCO_min +$tdata_trace_delay_min +$tclk_trace_delay_min][GET_PORTS io*_io]-clock_fall;

ADC 数据表中未提供 SPI 接口输出时钟的最小值和最大值(TCO_min 和 TCO_max)值。 您能否告诉我们必须为 TCO_max 和 TCO_min 分配哪些值?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shruthi:

    遗憾的是、这是一款已使用20年的器件、我们没有您请求的有关 SPI 接口时序的最小最大数据。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    您能否告诉我、在没有这些 时序参数时应该如何限制此 ADC SPI 接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shruthi:

    感谢您的耐心。

    一般而言、您应该在 SCLK 中间锁定数据。 预留足够的裕量。

    如果计时有助于增加设置和保持的裕度、则可以减慢计时速度。

    请参阅该快速图片进行说明。

    谢谢!

    Rob