This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H01:ADS125H01

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS125H01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1492075/ads125h01-ads125h01

器件型号:ADS125H01

工具与软件:

您好!

我使用24位 ADC ADS125H01。

输入引脚26 (AINN)和引脚27 (AINP)均接地以进行此测试。

稳定的+5V、+3V3、+15V 和-15V。

2.5V 稳定基准

稳定的7.3728MHz 振荡器、没有过冲和干扰

通过 SPI 通信进行的 ADC 设置

发送命令0x06 -> Reset

将0x0C 写入地址0x02

将0x04写入地址0x10

将0x0A 写入地址0x06

已在写入后检查地址中的值。

发送命令0x08 ->开始转换(连续模式)。

每75ms、24位 ADC 结果读取一次

我希望有一个约为0伏电平的24位值。

至少最后16位是不稳定的。

检查 PCB 上的悬空连接不会给我带来任何结果。

第一个信号(黄色) 为 SPI1_SCK

第二个信号(蓝色)为 SPI1_MOSI

第三个信号(紫色)为 SPI1_MISO

SPI1_CS2不包括在勺视图中,在 SPI1_SCK 开始之前变为"低电平",在最后一个 SPI1_SCK 之后变为高电平。

SPI1_CS3始终为高电平。

为什么 ADC 结果值不稳定?e2e.ti.com/.../20250324_5F00_114150_5B00_1_5D00_.mp4


e2e.ti.com/.../test.pdf

不是很重要

Paul

e2e.ti.com/.../test.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul Brosens、

    我在 EVM 上尝试了以下方法:将数据速率设置为5SPS、FIR 滤波器、内部时钟、内部 VREF 以及将 AIN0和 AIN1接地。 下面是我获得的数据

    这与数据表中显示的噪声性能非常匹配、因此时钟、基准或布局肯定存在问题。 原理图看起来不错

    我会尝试使用内部时钟和 VREF、看看情况是否有所改善

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    我在图片上设置时钟(7.3728MHz)和 Vref (2.5V)。请参阅附件。

    布局如产品说明书中的示例布局所示、该 PCB 是一个4层 PCB。

    7.3728MHz 是 ADS125H01的振荡器与引脚18之间的短迹线。

    我尝试内部 osc。

    不是很重要

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    PCB 上的去磁振荡器。

    将 ADS125H01的引脚18接地以选择内部振荡器。

    ADS125H01的输入信号仍为0伏。

     通过 SPI 读取 ADC 值 仍然相同(24位中的至少16位不稳定)。

    不是很重要

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul Brosens、

    您能否提供您从 ADC 接收的实际原始十六进制数据?

    如果您尝试测量非零输入、是否仍会出现相同的奇数行为?

    -Bryan