工具与软件:
您好!
我使用24位 ADC ADS125H01。
输入引脚26 (AINN)和引脚27 (AINP)均接地以进行此测试。
稳定的+5V、+3V3、+15V 和-15V。
2.5V 稳定基准
稳定的7.3728MHz 振荡器、没有过冲和干扰
通过 SPI 通信进行的 ADC 设置
发送命令0x06 -> Reset
将0x0C 写入地址0x02
将0x04写入地址0x10
将0x0A 写入地址0x06
已在写入后检查地址中的值。
发送命令0x08 ->开始转换(连续模式)。
每75ms、24位 ADC 结果读取一次
我希望有一个约为0伏电平的24位值。
至少最后16位是不稳定的。
检查 PCB 上的悬空连接不会给我带来任何结果。
第一个信号(黄色) 为 SPI1_SCK
第二个信号(蓝色)为 SPI1_MOSI
第三个信号(紫色)为 SPI1_MISO
SPI1_CS2不包括在勺视图中,在 SPI1_SCK 开始之前变为"低电平",在最后一个 SPI1_SCK 之后变为高电平。
SPI1_CS3始终为高电平。
为什么 ADC 结果值不稳定?e2e.ti.com/.../20250324_5F00_114150_5B00_1_5D00_.mp4
不是很重要
Paul